SUG_Wiser_China_WSE-06

以太网模式连接 — Wiser网关

  1. 在上找到以太网端口(A) 集线器.
  2. 使用Ethernet电缆将 集线器 和路由器,以适合 集线器:
    • 墙盒安装(B)

    • 使用2个螺钉(C)安装在墙上

    • 使用选配的网关基座套件实现台式安装 (D)

您必须将 集线器 在添加设备以控制设备之前,请先将其添加到应用程序。为此,请先下载并在手机上安装应用程序/平板电脑 (请参见 下载app ),并注册用户帐户。然后,您可以添加 集线器 并(可选)将 集线器 通过Wi-Fi连接到网络路由器。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.