SUG_Wiser_China_WSE-06

编程设置高级功能按钮

红外转换器的 TV 和 HiFi 控制页面中有 8 个附加按钮,这些按钮可通过电器设备随附的遥控器进行非标准操作的编程。

注: 您可能需要点击高级功能标签上方的栏,访问用于编程的按钮。

此示例显示的是 TV 控制页面。TV 和 HiFi 控制页面的“高级功能”部分完全相同。

  1. (请参阅 A)点击编辑(铅笔)图标,然后点击学习

  2. 点击要进行编程的“高级功能”按钮。
  3. 按照对话框中的说明将遥控功能编写到高级功能按钮中。

    注: 如果红外转换器在 15 秒钟内未从遥控模块接收到信号,则会显示学习失败,并且将不对按钮进行编程。点击“高级功能”按钮,将编程时间延长 15 秒钟。

  4. 重复步骤 2 和 3 以对其他高级功能按钮进行编程。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.