SUG_Wiser_China_WSE-06

智能网关

Wiser 智能网关

The Wiser网关 通过手机App,使用智能家居中的以太网或Wi-Fi监控和控制Zigbee设备。它支持语音控制,还可以从世界任何地方控制

说明书(PDF)

Wiser 智能网关底座

用于将 Wiser网关 放置在桌面或其他平坦表面上。

说明书(PDF)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.