SUG_Wiser_China_WSE-06

以太网模式连接—Wiser 基本智能网关

  1. (参见 A)在基本智能网关上找到以太网端口。
  2. 基本智能网关 和路由器之间连接以太网电缆,以适合基本智能网关 的安装方法:
    • (参见 B)壁面安装:

    • (参见 C)平滑表面安装

    • (参见 D)台式安装

您必须先将基本智能网关 添加到应用程序,然后才能添加设备以控制它们。为此,请先在手机/平板电脑上下载并安装应用程序(请参阅 下载应用程序),并注册用户帐户。然后,您可以添加基本智能网关 ,并可选择通过 Wi-Fi 将基本智能网关 连接到路由器。请参见Commissioning the Hub and Basic Hub (Ethernet mode)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.