SUG_Wiser_China_WSE-06

Wiser 红外转换器

将红外控制设备(如电视机和分体式空调)添加到红外转换器中,然后使用该应用程序进行控制。

在配置红外转换器之前,请使用程序 添加设备 将红外转换器添加到家庭中。

重要: 如果您有全新的电视、分体式空调或 HiFi 系统,红外转换器中可能尚未提供红外代码集。红外转换器中的代码集会定期更新,但有时新型设备无法与其他设备一起使用。

注: 此任务使用向红外转换器添加电视的示例。同样的方法也可用于添加其他红外控制设备,如分体式空调和 HiFi 设备。

  1. 在红外转换器所在的“家庭”或“房间”页面中,点击设备按钮打开红外转换器页面。
  2. (参见 A)点击未使用的红外转换器通道。(未使用的通道上没有显示相应的名称。)
    注: 红外转换器通道 CH6 至 CH8 仅用于可选的 IR 扩展器。
  3. (参见 B)选择电视作为设备类型,然后点击继续
  4. (参见 C)选择电视品牌。

  5. (参见 D)如果您知道电视机型号,您可以点击手动,然后从列表中选择型号以完成设置。(跳过其余步骤。)
  6. 如果您不知道您的电视机型号,或者您的电视机型号未在步骤 5 中列出,则您需要通过操作一系列远程命令来发现代码集。为此,请先检查电视是否已打开,并且您可以看到屏幕。
  7. (参见 E)点击应用程序中遥控显示屏上的按钮。(例如,音量 +按钮。)
  8. 执行以下操作之一:
    • 如果电视按预期响应:(参见 F)点击它工作,转至步骤 9。
    • 如果电视未按预期响应:(参见 G)点击尝试下一个,然后使用同一按钮重复步骤 7 和 8。
  9. 使用应用程序远程控制显示屏上的其他远程按钮重复步骤 7 和 8。
    注: 红外转换器可能需要 3 个或多个按钮才能识别正确的代码集。

一旦识别出正确的代码集,红外转换器就会下载红外代码集。然后显示红外转换器页面,并添加新电视。点击带有电视名称的按钮以显示远程页面并控制电视。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.