SUG_Wiser_China_WSE-06

Wiser 系统限制

调试 Wiser 系统时,了解系统限制(如支持的最大设备数量)非常重要。为获得最佳性能,系统运行容量为 80%。

系统组件

Wiser 智能网关限制

基础版智能网关限制

设备

一个家庭最多 120 个设备

一个家庭最多 30 个设备

一个房间最多 120 个设备

一个房间最多 30 个设备

最多可分配 20 个设备给场景开关 按钮

最多可分配 20 个设备给场景开关 按钮

每个市电供电设备最多支持 10 个电池供电设备。

Wiser 多功能接口

每个设备最多 3 个信道

不支持基础版智能网关

每个信道最多 8 个温控器或控制器

不支持基础版智能网关

Wiser 360 度红外转换器

最多 8 个信道(每个信道 1 个红外 (IR) 控制装置)

注: 通道6至8保留用于红外扩展连接 EXT1, EXT2EXT3.
不支持基础版智能网关

场景/自动控制

最大 一个“家庭”中的“80个时刻”

最大 一个“家庭”中的“80个时刻”

最大 一个“家庭”中有80个“自动场景”

最大 一个“家庭”中有80个“自动场景”

最大 “手动场景/自动场景”中的80个操作

最大 “手动场景/自动场景”中的80个操作

最大 一个家庭中的1000个操作
(场景和自动控制中的操作总数不得超过1000)

 
 
 

最大 一个自动化中的10个条件

设备定时设置

最大 每个设备10个时间表

家庭、房间和成员

每个帐号推荐关联 20 个家庭。

最大 20个家庭(建议数量)

成功交接之前,安装人员将是家庭所有者。

最大 一个“家庭”中20个“房间”(建议数量)

最大 一个“家庭”中有20个成员(建议数量)

 
 

有关、设备和传感器之间建议距离的信息,请参见 为选择位置 Wiser网关 或基本集线器 。集线器与设备、设备与设备、设备与传感器之间的距离取决于建筑材料或它们之间的干扰,它可以在无任何干扰的开放空气中具有较长距离。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.