SUG_Wiser_China_WSE-06

Cuadro H 开关

ZigBee 单联开关

此设备专用于开关指定的照明负载或电机负载(排风机/电机)等。设备可以通过Wiser by SE app或Smart Scene开关,也可以通过按下本地控制键直接使用。

说明书(PDF)

ZigBee 双联开关

ZigBee 三联开关

Zigbee 单联窗帘开关

说明书(PDF)

Zigbee 双联窗帘开关

说明书(PDF)

Zigbee 4 键场景开关

连接到 Wiser APP 后,可与其他设备连接,从而具备场景控制功能。

说明书(PDF)

ZigBee 5孔智能插座

此智能插座可提供 10A 的额定电流输出,并可连接至不超过 2500W 的负载。

说明书(PDF)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.