SUG_Wiser_China_WSE-06

为选择位置 Wiser网关 或基本集线器

集线器 是系统的控制器,并且必须在所有设备的范围内才能使系统正常工作。

基础版智能网关或 智能网关的理想位置由以下因素决定:

  • 要安装该系统的楼宇布局

  • 系统中使用的其他设备的位置

参考下一张图,最重要的是将 集线器 (A)尽可能设置在所有市电供电设备(B)(如开关和调光器)所在的区域的中心。电池供电设备的通信距离 (C) 也应与示意图后面提到的备注信息结合考虑。

建议: 车库(D)中由电池供电的运动传感器距离 集线器. 但是,传感器可以通过用作车库灯的智能开关 (E) 的市电供电设备连接到智能网关,因为市电供电设备也可充当系统网络扩展器。在决定从何处安装 集线器.

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.