SUG_Wiser_China_WSE-06

进入家庭

在房屋业主搬到新居之前,建议安装人员完成以下活动。因此,业主可以通过其家庭互联网访问和使用其Wiser智能家居。
安装程序要执行的步骤:
  1. 使用电子邮件地址或有效手机号码在Wiser应用中注册。

    请参阅 创建帐户
  2. 确保所有设备都已打开,并且Wiser 集线器 在配置前,必须连接以太网,才能完成调试过程。之后,配置设备设置。

    注: 在此步骤中,还可以与其他Wi-Fi和已启用BLE的设备配对。
  3. 在App中配置“手动场景”和“自动场景”。

  4. 生成邀请代码/兑换代码,并将其记在箱子/包装中提供的交接卡上。确保将其保留在Wiser上 集线器 或在家里。

    请参阅 加入家庭

家庭所有者要执行的步骤:

  1. 使用电子邮件ID或有效手机号码在Wiser应用中注册。

    请参阅 创建帐户
  2. 通过提供在切换卡上写入的邀请代码加入家庭。

  3. 打开Wiser电源 集线器 并连接到 集线器 通过以太网电缆使用路由器。请参阅 以太网模式连接 — Wiser网关

    注: 包装/包装箱中提供了以太网电缆。因此,建议单独收集,并使用电缆连接到路由器以获得更好的性能。如果房主需要 集线器 使用Wi-Fi,请参阅 Wi-Fi模式连接 — 集线器
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.