传感器和探测器
|
Wiser 门/窗传感器 |
检测窗户和门何时打开或关闭,并将状态发送到智能网关。 |
|
|
Wiser 运动传感器 |
向 Wiser 智能网关(和执行已配置功能的设备)报告运动检测情况、测量环境亮度并将这些数据发给 Wiser 智能网关。可以设定亮度设置和/或运动检测阈值,确定届时要执行的操作。 |
|
|
Wiser 漏水传感器 |
当连接到 Wiser 智能网关的传感器检测到地板上有水时,会发出声音警报,并将事件报告到智能网关。 注: 如果未连接到智能网关,此传感器可作为独立产品运行。当未连接到智能网关网关时,此传感器也会发出声音。
|
|
|
Wiser 温度/湿度传感器 |
通过检测温度和湿度变化,使 Wiser 系统调整连接的环境控制系统(例如,如果温度高,自动打开空调;如果湿度高,打开排风扇),在家中保持舒适的环境。 |
|
|
Wiser 燃气探测器 |
检测燃气泄漏,并让 Wiser 系统触发警报和/或响应操作。 |
|
|
Wiser AvatarOn 空气质量探测器 |
通过 PM2.5 浓度检测空气质量水平,并让 Wiser 系统触发警报和/或响应操作。 |
|
|
Wiser 烟雾探测器 |
检测烟雾,并让 Wiser 系统触发警报和/或响应操作。 |