SUG_Wiser_China_WSE-06

LED 状态

设备

状态

LED 指示

持续时间

Wiser 智能网关

电源重启

所有 3 个 LED 显示白光常亮

40 秒左右

注: 设备首次开箱使用时,由于固件升级,可能需要更长的时间(90 秒)。

连接到路由器 (Wi-Fi)

WLAN LED 显示白光常亮

连接到路由器时

AP 模式调试

WLAN LED 闪烁白色。

约 3 分钟

1 级重置正在进行

以太网/WLAN LED 白光闪烁

一次

2 级重置正在进行

以太网/WLAN LED 白光闪烁

3 次

Zigbee 网络已初始化

Zigbee 网络 LED 显示白光常亮

Zigbee 网络可用

Zigbee 网络打开

Zigbee 网络 LED 白光闪烁

在 Zigbee 网络打开期间

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.