SUG_Wiser_China_WSE-06

将基本智能网关添加到家庭

使用应用程序将基本智能网关添加到家庭。
  1. 登录应用程序。
  2. (参见 A)选择将添加基本智能网关的家庭。
  3. (参见 B)在“家庭”页面中,点击 + 图标。

  4. 在添加设备页面中,执行以下操作:
    1. 点击自动扫描
    2. 如果提示,请遵循页面上显示的说明。
    3. 点击开始扫描
    4. 点击应用程序页面上显示的智能网关 设备名称,然后按照应用程序中的步骤操作。
完成该过程后,基本智能网关将作为设备显示在家庭页面上。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.