SUG_Wiser_China_WSE-06

Wiser 室内网络摄像头

故障现象

可能原因

解决方法

Wiser IP Camera Indoor无法通过Wi-Fi网络路由器连接到互联网。

路由器端口设置可能未正确设置,无法用于系统访问互联网。

检查下列路由器端口是否已打开:

  • 端口6667

  • 端口6666

  • 端口6668

  • 端口 6669

  • 端口 1883

  • 端口 8886

  • 端口8883

  • 端口443

重要: 为了保证网络安全,请检查确保所有未使用的端口已关闭。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.