SUG_Wiser_China_WSE-06

设备控制操作与场景开关按钮绑定(E 模式)

执行此任务,以便用户可以使用 Wiser AvatarOn 场景开关上的按钮,远程操作 Wiser AvatarOn 照明开关/调光器或 Wiser AvatarOn 窗帘开关上的控件。
建议: Wiser AvatarOn 开关和调光器的操作方式与 Wiser AvatarOn 窗帘开关不同。将窗帘开关控件分配给并非用于照明开关/调光器的场景开关按钮。
  1. 选择 Wiser AvatarOn 设备,然后短按要分配的本地控件按钮。
    本地控件背光灯开始闪烁。
  2. 要从场景开关按钮远程控制多个设备按钮:在 E 模式中选择更多设备,然后操作其本地控件按钮。
  3. 短按场景开关按钮,将操作所选设备控件。

每个所选本地控件上的背光灯和场景开关编程 LED 闪烁 5 次。

注: 新操作分配将覆盖先前分配给场景开关按钮的任何设备控件。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.