SUG_Wiser_China_WSE-06

LED 状态

设备

状态

LED 指示

持续时间

Wiser 基本智能网关

打开/指示基本智能网关正在工作

在系统启动期间,Zigbee 和网络 LED 都亮起。

系统启动后,Zigbee LED 亮起,网络 LED 熄灭(无网络连接时)/网络 LED 亮起(有网络连接时)。

系统启动持续时间约为 40 秒。

连接到 Wi-Fi 或以太网

网络 LED 始终亮起

连接到 Wi-Fi 或以太网时

基本智能网关处于 AP 模式

网络 LED 闪烁

约 10 分钟

Zigbee 网络建立

Zigbee LED 亮起

连接到电源电缆时

触发 Zigbee 调试过程

Zigbee LED 闪烁

约 254 秒

在安装模式下

Zigbee 和网络 LED 闪烁

调试完成后,两个 LED 将停止闪烁。

1 级重置

Zigbee 和网络 LED 闪烁

一次

2 级重置

Zigbee 和网络 LED 闪烁

3 次
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.