SUG_Wiser_China_WSE-06

Wiser AvatarOn 场景开关

症状

可能原因

解决方案

场景开关 LED 快速橙色闪烁。

场景开关电池电量可能非常低或已耗尽。

按场景开关按钮并观察所分配设备的操作。

如果设备不工作,则说明场景开关电池电量耗尽,必须更换。(参见场景开关的安装说明,以更换电池。)

注: 请务必更换两块电池,即使一块电池似乎仍然有足够的电量。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.