SUG_Wiser_China_WSE-06

将设备添加到 E 模式系统

将兼容的 Wiser AvatarOn 设备和 场景开关远程控制器加入 E 模式。
  • 确保已为 E 模式创建 Zigbee 网络。(请参阅为E模式创建网络)。

  • 移除智能照明开关/调光开关面板,以访问智能照明开关/调光开关模块上的控件。(有关设备安装说明的链接,参阅支持的 Wiser 设备。)
  • 如果添加一个场景开关,请从其金属托架中移除场景开关。
  1. 找到设备上的设置/重置按钮。
  2. 短按设置/重置按钮 3 次。

设备上的编程指示器 LED 显示为绿色常亮。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.