SUG_Wiser_China_WSE-06

一般系统

故障现象

可能原因

解决方法

添加设备时,设备被拒绝或不会加入。

Wiser 系统可能不支持该设备。

仅使用中列出的设备支持的 Wiser 设备

当使用多台设备触发“手动场景”或“自动控制”时,一个或多个 Wi-Fi 设备无法响应。

路由器可能支持的 Wi-Fi 设备太多。

当连接到路由器的 Wi-Fi 设备超过 10 个时,可能会发生性能和稳定性问题。尝试减少连接到路由器的 Wi-Fi 设备数量。

无法将来自其他国家/地区的用户添加到“家庭”或。

如果用户来自其他国家,则帐户详细信息可能位于与主页不同的数据存储中。有关详细信息,请参阅数据存储

用户可以使用与希望加入的“家庭”所在区域的国家代码创建另一个帐户。

注: 用户无法使用新帐户访问自己的家庭,因此必须使用其原始帐户详细信息登录到应用程序。

Wiser系统无法通过Wi-Fi网络路由器连接到互联网。

路由器端口设置可能未正确设置,无法用于系统访问互联网。

检查下列路由器端口是否已打开:

  • 端口443 8883 1443

  • 端口6667

  • 端口6668

  • 端口6669

  • 端口6608

  • 端口6681

  • 端口6682

重要: 为了保证网络安全,请检查确保所有未使用的端口已关闭。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.