SUG_Wiser_China_WSE-06

场景与自动化之间的差异

场景和自动化有一些相同的功能,有些功能则只有其中一项具备。

App 中的“场景设置”和“自动化设置”页面

功能

描述

场景

自动化

(参见 A)名称和背景

选择唯一的名称,并从预设选择、相机或相册中设置自定义背景。

(参见B)操作*(*操作包含一个或多个任务。)

执行自动控制。

启用或禁用“手动场景”或“自动场景”(例如,如果您要离开一段时间)。

触发自动控制时,发送通知。

设置触发后手动场景/自动控制操作的延迟时间。

选择设备并配置在触发场景/自动控制时要应用的设置。

(参见C)在“家庭”页面上显示

在主页上显示瞬间(点击要操作的瞬间)。

(参见 D)条件

基于一个或多个条件,包括温度/湿度/天气、时间(包括指定位置的日落/日出)以及设备操作或输出来触发自动化。

(参见 E)有效时间段

配置何时可触发自动场景。选项包括基于家庭位置的白天和夜晚、自定义时间段以及按星期几重复。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.