SUG_Wiser_China_WSE-06

警报和通知

App为需要紧急关注的重大系统事件(如漏水)提供报警,为非紧急事件(如系统访问和设备管理)提供通知。

“消息中心”页面

报警和通知存储在“通知”页面(A)中。您可以点击“通知”图标(B)打开“通知”页面。

新警报和通知通过以下位置的红点指示:

  • “通知”图标旁边

  • 警报消息选项卡旁边。

通知选项

点击“通知”页面顶部的“设置”图标(工具)以访问“通知设置”。(您也可以通过点击 App 消息通知 >,从 App“设置”页面访问“消息推送设置”页面。)

  • 启用通知:打开或关闭所有通知的主开关(C)。

  • 报警:启用或禁用设备报警,如漏水、运动检测 和摄像头运动检测(D)。

  • 免打扰时间表(仅限报警):设置将禁用报警功能的一个或多个时间段。可以设置单个或重复的时段。时间表可以影响所有设备报警或仅影响选定的设备报警(E)。

  • 消息:启用或禁用所有消息,包括与家庭、帐户、删除设备、添加、升级和出厂复位(F)相关的消息。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.