SUG_Wiser_China_WSE-06

添加家庭成员

将成员添加到家庭,以便他们可以使用手机操作家庭中的设备/平板电脑 和应用程序。家庭所有者还可以启用选定家庭成员的管理员访问权限以配置和维护Wiser系统。
注: 要添加为家庭成员的每个人必须已注册一个应用程序帐户,该帐户使用与家庭位置相同的区域中的国家代码。请参见数据存储数据中心
  1. 在主页上,点击 菜单图标 (A),然后点击 家庭管理 (B)。

  2. 分接头 添加新家庭(C),然后点击 添加成员 (D)并在点击(D)后在应用程序中显示的字段中输入所需的详细信息。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.