SUG_Wiser_China_WSE-06

重置智能网关

从删除现有设置 集线器 用于安装或拆卸 集线器 从系统中删除。可能还需要重置智能网关

需要使用智能网关 的重置/弹出工具并按下“R”按钮。

有两种重置选项:

  • 1 级重置(仅恢复以太网/WLAN 设置)
  • 2 级重置(成功重置后,将删除所有配置数据、用户数据和网络数据)。
  1. (参见 A)在智能网关 侧面找到重置按钮。
  2. 执行以下操作之一:
    • 1级重置:按住重置按钮 5 秒(不超过 15 秒)。

      以太网LED(B)和WLAN LED(C)闪烁一次。

    • 2级重置:按住重置按钮超过 15 秒。

      以太网LED(B)和WLAN LED(C)闪烁3次。

  3. 松开重置按钮。

智能网关 重启。这大约需要 40 秒。

2 级重置后,所有设置都将恢复成原始默认值。然后会从当前活动主机下载并安装最新的 Zigbee 固件并擦除现有的网络设置。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.