SUG_Wiser_China_WSE-06

检查需要固件升级的设备

  1. 在“家庭”页面上,点击“菜单”图标(A)。
  2. 在菜单弹出项中,点击 固件升级(B)。
  3. 点击 待更新设备列表(C)并遵循应用程序中的说明。
  4. 点击旁边的按钮 自动更新(D)启用自动更新。
    然后,会收到固件更新通知。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.