SUG_Wiser_China_WSE-06

温控器设备地址说明

当多个温控器连接到 Wiser 多功能接口的一个通道时,每个温控器具有一个设备地址,可借此识别其在通讯通道中的位置。

示例:连接到多功能接口的一个通道的三个温控器

  • (参阅 A):多功能接口
  • (参阅 B):通讯通道中的第一个温控器(设备地址 = 1
  • (参阅 C):通讯通道中的第二个温控器(设备地址 = 2
  • (参阅 D):通讯通道中的第三个温控器(设备地址 = 3

通过多功能接口调试期间指定该温控器的设备地址,将多温控器通讯通道中的特定温控器配置在 App 中显示。

注: 对于只连接了一个温控器的多功能接口通道,温控器设备地址始终为 1
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.