SUG_Wiser_China_WSE-06

Wiser™ 系统概述

Wiser 系统为控制家庭设备提供了一种简单、方便和灵活的解决方案。

The 集线器 是系统的中心,用于处理连接的Wiser设备的控制请求和状态报告。

使用 Wiser by SE 应用程序设置 Wiser 系统、控制 Wiser 设备和接收通知。

借助个人帐户和手机上的Wiser by SE应用程序/平板电脑,用户可以控制Wiser设备 从任何可以同时使用这两种手机的位置访问它们/平板电脑集线器 .

在家中,Wiser设备也可以使用Wiser AvatarOn场景开关进行控制。

设备组

通过其中一个设备的本地控制或使用Wiser应用程序,一起操作相同的Wiser设备。

使用 wiser应用中的功能,可组合许多相同的设备并将它们作为一个单元运行。例如,创建一组三个 Wiser 照明开关,实现多路操作。

设备组 控制辅助
灯、开关/调光器 照明和调光
百叶窗/百叶窗/窗帘 电动百叶窗和百叶窗
插口/适配器 电源
暖气 温度
摄像头 安全和隐私
Energy 监控功耗
安全和 传感器 烟雾报警器, 房间占用,窗/门打开或关闭,温度和湿度,漏水

Operate identical Wiser devices together, either from the local control on one of the devices or by using the Wiser Mobile app.

The following category of devices are available to provide convenient control of:

  • 照明和调光

  • 窗帘

  • 供暖

  • 红外控制设备(电视、音频系统、分体式空调)

  • 暖通空调(地暖、空调)

Sensors are also available to record and report the following:

  • 房间有人无人情况

  • 环境光照水平

  • 门/窗打开或关闭

  • 温度和湿度

  • 漏水

  • 燃气泄漏

  • 烟雾探测

  • 空气质量水平

  • 插座的耗电量

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.