SUG_Wiser_China_WSE-06

检查特定设备进行固件升级

  1. 点击“家庭”页面(A)中的设备。
  2. 点击 编辑(笔) 图标(B)。
  3. 在设备详细信息页面中,点击 检查固件升级 ,然后按照应用程序(C)中的步骤操作。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.