SUG_Wiser_China_WSE-06

关于 E 模式

创建一个简单的系统,远程控制灯的开关/调光以及窗帘的打开、停止和关闭。

此系统被称为 E 模式,不需要网关或 App。相反,将 Wiser AvatarOn 系列智能照明开关、窗帘开关和调光开关组合在一起,可创建最多由 30 台设备组成的独立网络。您可以使用 Wiser AvatarOn 场景开关来远程控制这些设备。

通过操作设备上的按钮可实现配置。也可以使用场景开关创建手动场景

注: 如果已存在由网关创建的 Zigbee 网络,请勿设置 E 模式。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.