SUG_Wiser_China_WSE-06

配置语音控制

集成第三方语音控制,如Alexa、Google Assistant,天猫精灵 应用程序,以增强功能。
  1. 从“家庭”页面中,点击 菜单 (A)图标。
  2. 分接头 更多服务(B)。
  3. 点击服务,然后按照应用程序中的说明配置服务以供使用。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.