DOCA0172DE-20

RSTP

Einführung

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ermöglicht IT-Spezialisten die Wiederherstellung von Kommunikationspfaden über Ethernet nach einer erkannten Unterbrechung.

HINWEIS
Gefahr einer fehlerhaften Konfiguration
  • Aktivieren Sie RSTP nicht, wenn Sie nicht über die erforderlichen Kenntnisse zum Konfigurieren des Netzwerks verfügen.
  • Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk RSTP unterstützt und korrekt konfiguriert ist, bevor Sie RSTP aktivieren.
Bei Nichtbefolgung dieser Anweisungen besteht die Gefahr einer Unterbrechung des Normalbetriebs.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die RSTP-Funktion ist verfügbar, wenn die Ethernet-Ports in den Modus Geschaltet gesetzt wurden.

HINWEIS: Wenn RSTP aktiviert ist, können die Ethernet-Ports nicht in den Modus Getrennt gesetzt werden.

Die RSTP-Funktion wird auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Netzwerkkommunikation > RSTP eingestellt. Aktivieren Sie RSTP, um alle Einstellungen anzuzeigen.

HINWEIS: Die auf den Panel Server-Webseiten vorgeschlagenen Standardparameter unterscheiden sich von den RSTP-Standards, um die Netzwerkstabilität zu optimieren.

Allgemeine Einstellungen

Parameter Beschreibung

Ethernet Modus

Zeigt den in den Ethernet-Einstellungen ausgewählten Modus an. RSTP kann nur aktiviert werden, wenn die Ethernet-Ports auf den Modus Geschaltet eingestellt sind.

RSTP-Aktivierung (Rapid Spanning Tree Protocol)

Klicken Sie auf die Umschaltfläche, um RSTP zu aktivieren.

Bridge-Einstellungen

Parameter Beschreibung Einstellung

Bridge Priorität

Ermöglicht die Eingabe der Bridge-Priorität.

  • Einstellbereich: 12288-61440 (in Schritten von jeweils 4096)
  • Standardeinstellung: 32768

Bridge hello time (s)

Ermöglicht die Eingabe der Hello-Zeit für die Bridge in Sekunden.

  • Einstellbereich: 1-2 s
  • Standardeinstellung: 2 s

Bridge max age time (s)

Wird verwendet, um die maximale Alterungszeit der Bridge in Sekunden einzugeben.

  • Einstellbereich: 6-40 s
  • Standardeinstellung: 40 s
HINWEIS: Beachten Sie die folgende Regel, wenn Sie die maximale Alterungszeit der Bridge einstellen: 2 x (Bridge hello time + 1 s) ≤ Bridge max age time ≤ 2 x (Bridge forward delay - 1 s)

Anzahl der Sendeunterbrechungen (Nachrichten)

Wird verwendet, um die Anzahl der Nachrichten mit angehaltener Übertragung einzugeben.

  • Einstellbereich: 1-10 Nachrichten
  • Standardeinstellung: 6 Nachrichten

Bridge forward delay (s)

Dient der Eingabe der Weiterleitungsverzögerung für die Bridge in Sekunden.

  • Einstellbereich: 4-30 s
  • Standardeinstellung: 21 s

Ethernet-Port-Einstellungen

Port Parameter Einstellung
ETH1 Port Einstellungen Port Priorität
  • Einstellbereich: 0-240 (in Schritten von jeweils 16)
  • Standardeinstellung: 128
Port Pfadkosten
  • Einstellbereich: 0-200.000.000
  • Standardeinstellung: 0, d. h. die Einstellung Auto, die bedeutet, dass die Port-Pfadkosten auf der Grundlage der Verbindungsgeschwindigkeit des ETH-Ports berechnet werden. Der berechnete Wert ist im Diagnoseprotokoll verfügbar.
ETH2 Port Einstellungen Port Priorität
  • Einstellbereich: 0-240 (in Schritten von jeweils 16)
  • Standardeinstellung: 128
Port Pfadkosten
  • Einstellbereich: 0-200.000.000
  • Standardeinstellung: 0, d. h. die Einstellung Auto, die bedeutet, dass die Port-Pfadkosten auf der Grundlage der Verbindungsgeschwindigkeit des ETH-Ports berechnet werden. Der berechnete Wert ist im Diagnoseprotokoll verfügbar.

RSTP-Diagnose

Die folgenden Diagnosedaten sind durch den Export von Diagnoseprotokollen verfügbar.

  • Bridge-Diagnose:

    • Topologieänderungen gesamt

  • Port-Diagnose (für jeden Port verfügbar):

    • Empfangene RST (BPDUs): Gesamtanzahl der von Port 1 seit Aktivierung der RSTP-Funktion empfangenen RSTP-BPDUs

    • Gesendete RST (BPDUs): Gesamtanzahl der von Port 1 seit Aktivierung der RSTP-Funktion gesendeten RSTP-BPDUs

    • Empfangene TCN (BPDUs): Gesamtanzahl der von Port 1 seit Aktivierung der RSTP-Funktion empfangenen BPDUs zur Topologieänderung

    • Gesendete TCN (BPDUs): Gesamtanzahl der von Port 1 seit Aktivierung der RSTP-Funktion gesendeten BPDUs zur Topologieänderung

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.