DOCA0172DE-20

Cloud-Anwendungen

EcoStruxure Energy Hub (EEH) (Teil von EcoStruxure Building Activate)

Verbinden Sie Ihre Gebäudeenergiesysteme und Smart Devices mit EcoStruxure Energy Hub und EcoStruxure Building Activate. Nutzen Sie die automatische Erfassung, Speicherung, Visualisierung, Berichterstattung und Alarmmeldung für Ihre Daten, um das Energiemanagement für digitalisierte Elektro- und Energiesysteme in gewerblichen, industriellen und öffentlichen Gebäuden grundlegend zu vereinfachen.

Im Zuge der Digitalisierung unserer Leistungsversorgung verändert sich die Infrastruktur zur Energieverteilung und hat einem wachsenden öffentlichen Interesse sowie immer strengeren Auflagen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung gerecht zu werden. Gebäudeeigentümer und -betreiber müssen die Einhaltung von Gebäudevorschriften/Normen gewährleisten und Nutzern, zukünftigen Mietern und Investoren nachweisen, dass ihr Gebäude den anspruchsvollen Nachhaltigkeitsanforderungen entspricht.

  • Einhaltung der Energieziele und Erfüllung der Normen

  • Nachverfolgung und Aufbewahrung von Energiedaten für Transparenz- und Compliance-Anforderungen

  • Benchmarking der Energieleistung von Gebäuden und Identifizierung von Einsparungsmöglichkeiten

  • Aufschlüsselung des Energieverbrauchs nach Bereich, Zone und Nutzung

  • Einfache Visualisierung des Energiesystemstatus und Alarmierung bei Fehlern

  • Schnelle Diagnose und Lösung von Problemen

EcoStruxure Energy Hub wurde entwickelt, um diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen - mit einer unkomplizierten, intelligenten Energieanwendung für Ihr Gebäude und ohne hohe Investitionen im Vorfeld.

EcoStruxure Asset Advisor (EAA)

EcoStruxure Asset Advisor bietet einen proaktiven Ansatz für die elektrische Energieverteilung und kritische Datacenter-Anlagen. Dazu werden zum einen IoT- und cloudbasierte Technologien genutzt und zum anderen Experten und Services von Schneider Electric herangezogen, um optimale Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Durch den Rückgriff auf das Serviceangebot von EcoStruxure Asset Advisor können Sie Probleme frühzeitig erkennen und beseitigen, noch bevor diese zu kritischen Vorfällen führen. So reduzieren Sie Sicherheitsrisiken, ungeplante Ausfallzeiten, Betriebsverluste und kostenträchtige Wartungsmaßnahmen.

EcoStruxure Resource Advisor (ERA)

EcoStruxure Resource Advisor unterstützt die Aggregation aller unternehmensübergreifenden Energie- und Nachhaltigkeitsinformationen in einer einzigen, cloudbasierten Plattform. EcoStruxure Resource Advisor ermöglicht sowohl Datenanalyse als auch Datenaktion. Energie-, Wasser-, Abfall-, Kohlenstoff-, Gebäude-Metriken, Wetterdaten und vieles andere mehr können in eine einzige Plattform integriert werden, woraus sich die Möglichkeit ergibt, Trends auf Unternehmensebene bis hin zu detaillierten Lastprofilen für einzelne Gebäude oder Anlagen zu erkennen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.