DOCA0172DE-19

Einstellen des Nachrichten-Timeouts für Modbus-Client und -Server

Der von Ihnen festgelegte Nachrichten-Timeout ist von der Antwortzeit der Geräte in Ihrer Konfiguration abhängig. Die hier aufgeführten Informationen helfen Ihnen bei der Entscheidung, wie Sie den Nachrichten-Timeout einstellen möchten.

Der Nachrichten-Timeout definiert die Lebensdauer eines Modbus-Requests im Panel Server. Alle Nachrichten, die älter als diese Einstellung sind, werden verworfen.

Der Nachrichten-Timeout für den Modbus TCP-Server wird als Vorgel. Timeout bezeichnet und in ms eingestellt (siehe Modbus TCP/IP-Servereinstellungen).

Der Nachrichten-Timeout für den Modbus-Client wird als Nachgeschalteter Timeout bezeichnet und in s eingestellt (siehe Modbus TCP/IP-Client-Einstellungen).

Die folgende Abbildung zeigt eine einfache Architektur zwischen einem Panel Server und verbundenen Geräten (hier durch ein einzelnes Gerät dargestellt). Die Antwortzeit (t) der verbundenen Geräte sollte bei der Berechnung des Nachrichten-Timeouts für den Panel Server berücksichtigt werden.

Stellen Sie den Modbus-Client-Timeout (nachgeschalteter Timeout) als die Antwortzeit (t) des verbundenen Geräts plus eine zusätzliche Zeit als Spielraum (m) ein.

Stellen Sie den Modbus-Server-Timeout (vorgeschalteter Timeout) als die Antwortzeit (t) des verbundenen Geräts multipliziert mit 2 ein.

Nachrichten-Timeout für die Panel Server-Architektur

  • t: Antwortzeit des Geräts
  • m: Hinzuzufügender Spielraum

Wenden Sie bei einer über-/untergeordneten Konfiguration mit zwei Panel Server-Geräten für den untergeordneten Panel Server die oben genannte Empfehlung an.

Legen Sie für den übergeordneten Panel Server folgende Timeouts fest:

  • Nachgeschalteter Timeout: Vorgeschalteter Timeout des untergeordneten Panel Server plus einer zusätzlichen Zeit als Spielraum (m)

  • Vorgeschalteter Timeout: Antwortzeit (t) des mit dem untergeordneten Panel Server verbundenen Geräts multipliziert mit 4

  • SCADA-Timeout: Antwortzeit (t) des mit dem untergeordneten Panel Server verbundenen Geräts multipliziert mit 4 plus eine zusätzliche Zeit als Spielraum (m)

Nachrichten-Timeout für eine über-/untergeordnete Panel Server-Architektur

  • t: Antwortzeit des Geräts
  • m: Hinzuzufügender Spielraum

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.