DOCA0172DE-20

Benutzerdefiniertes Modell

Ein vom Benutzer erstelltes Gerätemodell, das die Liste der Messungen und Alarme festlegt, die von dem mit dem Panel Server verbundenen Modbus-Gerät unterstützt werden. Das benutzerdefinierte Modell kann für ein Gerät verwendet werden, für das kein integriertes Modell vorhanden ist, oder für ein Gerät, für das zwar ein integriertes Modell vorhanden ist, für das der Benutzer jedoch nur eine begrenzte Liste von Messungen und Alarmen benötigt. Das benutzerdefinierte Modell wird mithilfe des EPC-Web-Tools erstellt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.