DOCA0172DE-20

Veröffentlichung von E-Mails für Alarme (Advanced-Modell)

Einführung

Mit dem Panel Server Advanced können Sie eine E-Mail-Benachrichtigung auslösen, sobald ein Alarm aktiv wird.

Um die E-Mail-Dienstaufgaben auszuführen, muss der Panel Server Advanced über einen Internetdienstanbieter oder eine Firewall mit oder ohne Proxyverwaltung mit dem Internet verbunden sein. Der E-Mail-Dienst wird über die Schneider Electric-Cloud-Infrastruktur bereitgestellt, um eine hohe Servicequalität zu gewährleisten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um E-Mail-Benachrichtigungen auszugeben:

  1. Aktivieren des E-Mail-Dienstes.

    HINWEIS: Der Dienst zur Veröffentlichung von E-Mails für Alarme und die Schneider Electric Cloud Services schließen sich gegenseitig aus, d. h. beide Funktionen können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

  2. Erstellen der Empfängerliste.

  3. Auswählen der Alarme, die bei Aktivierung eine E-Mail-Benachrichtigung auslösen.

  4. Senden von E-Mail-Benachrichtigungen.

Wenn der Panel Server Advanced keine Verbindung zu den Cloud-Services herstellen kann, siehe Fehlerbehebung.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist mit dem Panel Server Advanced verfügbar.

Einstellen der Parameter

Die Veröffentlichungsfunktion wird auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Datenveröffentlichung > Veröffentlichungsmethode > E-Mail-Service für Alarme eingestellt.

Aktivieren des E-Mail-Dienstes

Um den E-Mail-Benachrichtigungsdienst zu aktivieren, klicken Sie auf Aktivieren.

Ergebnis: Der Verbindungsstatus wechselt von Nicht verbunden zu Verbunden.

Wenn die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert ist, wird für alle ausgewählten Alarme eine E-Mail-Benachrichtigung an jeden Empfänger in der Liste gesendet.

Erstellen der Empfängerliste

Wenn der E-Mail-Benachrichtigungsdienst aktiviert ist, können Sie eine Empfängerliste mit maximal 10 verschiedenen Empfängern erstellen. Geben Sie unter E-Mail-Empfänger den Namen und die E-Mail-Adresse für jeden Empfänger ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Die Liste kann bearbeitet oder gelöscht werden.

Eine E-Mail-Adresse muss aus weniger als 128 Zeichen bestehen.

Um die Funktion zu testen, können Sie eine E-Mail an einen ausgewählten Empfänger senden.

Empfehlungen für E-Mail-Adressen

HINWEIS
POTENZIELLE OFFENLEGUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Geben Sie keine persönlichen E-Mail-Adressen in die Liste der Empfänger ein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Datenschutzproblemen führen.

Schneider Electric empfiehlt, dass Sie professionelle oder allgemeine E-Mail-Adressen verwenden, um Alarme zu senden, um Datenschutzprobleme zu vermeiden.

Die E-Mail-Adressen werden an die Schneider Electric-Cloud gesendet, sobald ein Alarm auftritt, und nur für die Lebensdauer der Transaktion aufbewahrt. E-Mail-Adressen sind aus der Sicht der Cloud flüchtige Daten. Der Panel Server speichert die E-Mail-Adressen lokal und überträgt sie bei jedem Auftreten eines Alarms.

Die E-Mail-Adressen werden von Schneider Electric ausschließlich für das Senden von Alarmen und Ereignissen gespeichert oder verwendet.

Senden von E-Mail-Benachrichtigungen

Wenn der E-Mail-Benachrichtigungsdienst aktiviert ist, wird bei allen aktivierten Alarmen das Senden einer Benachrichtigung an die in der Liste definierten Empfänger ausgelöst. Sie können nicht auswählen, dass die E-Mails nur an einige der Empfänger gesendet werden sollen.

Die Adresse des Internetdienstanbieters hat das Format noreply@xxx.mail.ecostruxure.se.com. E-Mail-Nachrichten werden unabhängig von der für die Panel Server-Webseiten oder die Software EcoStruxure Power Commission ausgewählten Sprache nur auf Englisch verfasst.

HINWEIS: Je nach den verschiedenen Faktoren, einschließlich Domänenname und Netzwerkqualität, kann zwischen dem Eintreten eines Ereignisses und dem Empfang der E-Mail ein variabler Zeitraum liegen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.