DOCA0172DE-20

Wi-Fi-Zugangspunkt

Einführung

Der Wi-Fi-Zugangspunkt ermöglicht Ihnen die Verwendung des Panel Server als Router (Zugangspunkt) zur Inbetriebnahme verbundener Geräte. Der direkte Zugriff auf Geräte ist nicht verfügbar.

Das Drücken der Multifunktionstaste an der Frontseite des Panel Server bewirkt Folgendes:

  • Aktiviert die Wi-Fi-Aktivierung.

  • Aktiviert den Wi-Fi-Zugangspunkt für einen Zeitraum von 5 Minuten.

Die LED an der Frontseite des Panel Server blinkt blau. Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Geräteverbindung hergestellt wird, wird der Zugangspunkt deaktiviert und die LED kehrt in den vorherigen Status zurück.

HINWEIS: Durch die Deaktivierung der Wi-Fi-Aktivierung wird der Wi-Fi-Zugangspunkt deaktiviert und jede aktive Wi-Fi-Verbindung unterbrochen.

Wenn die LED bei Betätigung der Taste nicht blau blinkt, vergewissern Sie sich, dass Wi-Fi und Wi-Fi-Zugangspunkt auf den Webseiten aktiviert sind.

Wenn das Gerät, das den Wi-Fi-Zugangspunkt verwendet, getrennt wird, kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis der Panel Server feststellt, dass kein Gerät mehr verbunden ist. Die LED blinkt dann erneut blau. Nach 5 Minuten hört die LED auf zu blinken, wenn nach wie vor keine Verbindung zum Gerät besteht.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal (außer Wired by Design-Modelle) und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Wi-Fi-Zugangspunktfunktion wird auf der Webseite Einstellungen > Netzwerkkommunikation > Wi-Fi-Zugangspunkt aktiviert oder deaktiviert.

HINWEIS: Die Aktivierung sowohl der Wi-Fi-Infrastruktur als auch des Wi-Fi-Zugangspunkts kann zu einer gewissen Instabilität im Wi-Fi-Netzwerk des Panel Server Entry führen.

Einstellungen für den Wi-Fi-Zugangspunkt

Parameter Beschreibung
Wi-Fi-Zugangspunkt aktivieren

Klicken Sie auf die Umschaltfläche, um die Möglichkeit eines Verbindungsaufbaus zum Zugangspunkt zu aktivieren oder zu deaktivieren (standardmäßig aktiviert).

Panel Server Identifikation

Gerätecode

Panel Server-Anmeldedaten, die als Passwort für die erste Verbindung mit dem Wi-Fi-Zugangspunkt verwendet werden.

HINWEIS: Ändern Sie das Passwort, um die physische Sicherheit des Geräts zu schützen.

SSID ändern/ Passwort SSID

Zeigt den Standardnamen für das Wi-Fi-Zugangspunktnetzwerk an. Der Standardname besteht aus dem Produktcode und der Seriennummer des Panel Server. Beispiel: PAS600L_123456789012. Diese Informationen können auch durch Scannen des QR-Codes auf der Frontseite des Panel Server abgerufen werden.

Verwenden Sie dieses Feld, um den Namen des Wi-Fi-Zugangspunktnetzwerks zu ändern.

HINWEIS: Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) ändern, ist es nicht mehr möglich, die Daten, die Sie durch Scannen des QR-Codes auf dem Gerät erhalten haben, für den Aufbau einer Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt zu verwenden. Sie müssen den neuen Netzwerknamen verwenden.
Neues Passwort

Verwenden Sie dieses Feld, um das Passwort zu ändern, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen.

HINWEIS: Wenn Sie das Passwort ändern, ist es nicht mehr möglich, den Gerätecode für die Verbindung mit dem Wi-Fi-Zugangspunkt zu verwenden. Sie müssen das neue Passwort verwenden.
Passwort bestätigen

Verwenden Sie dieses Feld, um das neue Passwort zur Bestätigung erneut einzugeben.

Voraussetzungen für eine Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt

Für eine Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Die Wi-Fi-Aktivierung ist auf dem Panel Server aktiviert (standardmäßig aktiviert).

  • Die Wi-Fi-Zugangspunktfunktion ist auf dem Panel Server aktiviert (standardmäßig aktiviert).

  • Die folgenden Informationen beziehen sich auf den Panel Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten:

    • Produktcode

    • Seriennummer

    • Gerätecode

      HINWEIS: Der Gerätecode entspricht den Anmeldedaten des Panel Server. Behandeln Sie diese Informationen vertraulich.

    Diese Informationen können durch Scannen des QR-Codes auf der Frontseite des Panel Server mit einem Smartphone abgerufen werden. Der Gerätecode ist auch auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Netzwerkkommunikation > Wi-Fi-Zugangspunkt verfügbar.

Herstellen einer Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt über einen PC

  1. Drücken Sie die Multifunktionstaste an der Frontseite des Panel Server für weniger als 5 Sekunden: Die LED an der Frontseite beginnt blau zu blinken, um anzuzeigen, dass der Wi-Fi-Zugangspunkt am Panel Server für die Kopplung verfügbar ist.

  2. Suchen Sie in der Liste der Netzwerke auf Ihrem PC den Panel Server-Netzwerknamen (bestehend aus dem Produktcode und der Seriennummer, die Sie zuvor angegeben haben, z. B.: PAS600L_123456789012).

    HINWEIS: Wenn der Netzwerkname und/oder das Passwort geändert wurden und somit nicht mehr den Standardwerten entsprechen, müssen Sie den neuen Namen suchen und das neue Passwort eingeben. Wenn Sie das Passwort verlieren oder vergessen, können Sie über eine Ethernet-Verbindung auf die Panel Server-Webseiten zugreifen und ein neues Passwort einstellen.

  3. Wählen Sie das Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein (Standardpasswort: Gerätecode). Die LED an der Frontseite des Panel Server leuchtet permanent blau, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt wurde.

  4. Öffnen Sie auf Ihrem PC die Einstellungen des Panel Server-Wi-Fi-Zugangspunktnetzwerks, das Sie ausgewählt haben, um die Webseiten des Panel Server zu öffnen. Kopieren Sie die IPv4-Adresse in der Liste der Eigenschaften.

  5. Geben Sie in Ihrem Browser https:// ein und fügen Sie dann die IPv4-Adresse ein, wobei Sie die letzte Ziffer durch 1 ersetzen. Beispiel: Wenn die IPv4-Adresse nnn.NNN.mmm.2 lautet, geben Sie https://nnn.NNN.mmm.1 ein.

    Ergebnis: Die Webseiten des Panel Server werden geöffnet.

  6. Melden Sie sich mit dem Standardbenutzernamen SecurityAdmin an.

  7. Für eine erste Verbindung zum Panel Server geben Sie das Standardpasswort AAAAAAAA ein. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Sie ein neues Passwort festlegen müssen.

  8. Legen Sie ein Passwort fest, das den Anforderungen entspricht (siehe Passwortanforderungen).

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.