DOCA0172DE-19

Veröffentlichung auf dem SFTP-Server

Einführung

Der Panel Server stellt eine Verbindung zu einem SFTP-Server bereit.

Wenn die Datenerfassung und die Veröffentlichung per SFTP aktiviert sind, werden die erfassten Daten der Geräte in JSON- oder CSV-Dateien auf dem SFTP-Server veröffentlicht. Es werden Daten von maximal einem Monat (Entry oder Universal) bzw. von drei Monaten (Advanced) auf dem SFTP-Server veröffentlicht. Wenn die Datenerfassung vor diesem Zeitraum aktiviert wurde, werden ältere Daten nicht veröffentlicht.

Alarme werden folgendermaßen verwaltet, wenn die SFTP-Veröffentlichung aktiv ist:

  • Alarme können überwacht und auf den Panel Server-Webseiten angezeigt werden.

  • Alarme werden nicht in den CSV- oder JSON-Dateien veröffentlicht.

  • Für Alarme können E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert werden.

Wenn die SFTP-Veröffentlichung aktiv ist, ist die Datenveröffentlichung über Cloud-Services oder HTTPS nicht verfügbar.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Veröffentlichungsfunktion wird auf den Webseiten des Panel Server eingestellt:

  • Für Panel Server Entry und Universal unter Einstellungen > Datenveröffentlichung > Veröffentlichungsmethode > SFTP.

  • Für Panel Server Advanced unter Einstellungen > Datenveröffentlichung > Veröffentlichungsmethode > SFTP & Email für Alarme

Geben Sie die Verbindungsinformationen und Veröffentlichungseinstellungen ein (siehe die Beschreibung in den folgenden Tabellen).

Einstellungen für die SFTP-Veröffentlichung (Panel Server Entry und Universal)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben.

Parameter

Einstellungen

Beschreibung

Verbindungsinformationen

Server

Der Hostname des SFTP-Servers kann als IP-Adresswert definiert werden oder z. B. als mysftpserver.mydomain.com.

Port

Wird verwendet, um den TCP-Port des SFTP-Servers zu definieren. Er wird normalerweise auf 22 gesetzt.

Pfad

Dient der Eingabe des Pfads, der auf dem SFTP-Server für die Datenveröffentlichung verwendet werden soll. Beispiel: Wenn /home/user/ das Standardverzeichnis für den SFTP-Server ist, dann bewirkt der konfigurierte Pfad /mySFTPPath eine Veröffentlichung unter /home/user/mySFTPPath.

Benutzer-ID

Dient der Eingabe des Benutzernamens für den Zugriff auf den SFTP-Server.

Authentifizierungsmethode

Ermöglicht die Auswahl der Authentifizierungsmethode für die Verbindung mit dem SFTP-Server:

  • Per Passwort

  • Mit Taste

Passwort

Dient der Eingabe des Passworts für den Zugriff auf den SFTP-Server.

Schlüsseldatei importieren

Schaltfläche für den Upload in den Panel Server einer Datei mit dem verschlüsselten Passwort, das für die Verbindung mit dem SFTP-Server verwendet werden soll. Wird angezeigt, wenn die Authentifizierung per Schlüssel („Mit Taste“) erfolgt.

Test Verbindung

Schaltfläche zum Testen der Verbindung mit dem SFTP-Server.

Einstellungen zur Veröffentlichung

Format der Veröffentlichung

Ermöglicht die Auswahl des exportierten Dateiformats:

Veröffentlichungszeitraum

Ermöglicht die Auswahl der Veröffentlichungsfrequenz für den SFTP-Server (Standardeinstellung: 10 min).

HINWEIS: Der Veröffentlichungszeitraum wird vom Ende einer Veröffentlichung bis zum Anfang der nächsten Veröffentlichung berechnet. Die für eine Veröffentlichung benötigte Zeit variiert je nach Menge der zu analysierenden und zu veröffentlichenden Daten.

Start

Schaltfläche zum Starten der Datenveröffentlichung auf dem SFTP-Server.

Einstellungen für die SFTP-Veröffentlichung (Panel Server Advanced)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben.

Parameter

Einstellungen

Beschreibung

Verbindungsinformationen

Server

Der Hostname des SFTP-Servers kann als IP-Adresswert definiert werden oder z. B. als mysftpserver.mydomain.com.

Port

Wird verwendet, um den TCP-Port des SFTP-Servers zu definieren. Er wird normalerweise auf 22 gesetzt.

Pfad

Dient der Eingabe des Pfads, der auf dem SFTP-Server für die Datenveröffentlichung verwendet werden soll. Beispiel: Wenn /home/user/ das Standardverzeichnis für den SFTP-Server ist, dann bewirkt der konfigurierte Pfad /mySFTPPath eine Veröffentlichung unter /home/user/mySFTPPath.

Benutzer-ID

Dient der Eingabe des Benutzernamens für den Zugriff auf den SFTP-Server.

Authentifizierungsmethode

Ermöglicht die Auswahl der Authentifizierungsmethode für die Verbindung mit dem SFTP-Server:

  • Per Passwort

  • Mit Taste

Passwort

Dient der Eingabe des Passworts für den Zugriff auf den SFTP-Server.

Schlüsseldatei importieren

Schaltfläche für den Upload in den Panel Server einer Datei mit dem verschlüsselten Passwort, das für die Verbindung mit dem SFTP-Server verwendet werden soll. Wird angezeigt, wenn die Authentifizierung per Schlüssel („Mit Taste“) erfolgt.

Test Verbindung

Schaltfläche zum Testen der Verbindung mit dem SFTP-Server.

Einstellungen zur Veröffentlichung

Format der Veröffentlichung

Ermöglicht die Auswahl des exportierten Dateiformats:

Veröffentlichungszeitraum

Ermöglicht die Auswahl der Veröffentlichungsfrequenz für den SFTP-Server (Standardeinstellung: 10 min).

HINWEIS: Der Veröffentlichungszeitraum wird vom Ende einer Veröffentlichung bis zum Anfang der nächsten Veröffentlichung berechnet. Die für eine Veröffentlichung benötigte Zeit variiert je nach Menge der zu analysierenden und zu veröffentlichenden Daten.

Umschaltfläche Vorherige historisierte Daten einbeziehen

Wird verwendet, um alle Daten der letzten drei Monate oder ab Beginn der Datenerfassung einzubeziehen, wenn weniger als drei Monate vergangen sind.

Start

Schaltfläche zum Starten der Datenveröffentlichung auf dem SFTP-Server. Siehe Datum und Inhalt der ersten Datenveröffentlichung.

Datum und Inhalt der ersten Veröffentlichung (Panel Server Advanced)

Datum und Uhrzeit der ersten Veröffentlichung hängen vom eingestellten Veröffentlichungszeitraum ab (siehe folgende Tabelle).

Veröffentlichungszeitraum Datum und Uhrzeit der ersten Veröffentlichung und Beginn der Datenerfassung

Wöchentlich

00:00 Uhr am ersten Donnerstag nach Veröffentlichungsaktivierung

Täglich

00:00 nach Veröffentlichungsaktivierung

12 h

00:00 nach Veröffentlichungsaktivierung

4 h

Zur nächsten vollen Stunde (z. B. Veröffentlichungsaktivierung um 10:47 Uhr, Veröffentlichung beginnt um 11:00 Uhr)

3 h

Zur nächsten vollen Stunde (z. B. Veröffentlichungsaktivierung um 10:47 Uhr, Veröffentlichung beginnt um 11:00 Uhr)

2 h

Zur nächsten vollen Stunde (z. B. Veröffentlichungsaktivierung um 10:47 Uhr, Veröffentlichung beginnt um 11:00 Uhr)

1 h

Zur nächsten vollen Stunde (z. B. Veröffentlichungsaktivierung um 10:47 Uhr, Veröffentlichung beginnt um 11:00 Uhr)

10 min

Im nächsten Intervall von 10 Minuten (z. B. 10:10, 10:20, 10:30 usw.)

Wenn die Umschaltfläche Vorherige historisierte Daten einbeziehen ausgewählt ist, enthält die erste Veröffentlichung alle Daten der letzten drei Monate oder, falls weniger als drei Monate vergangen sind, ab Beginn der Datenerfassung.

Herstellen einer Verbindung zum SFTP-Server

So stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Panel Server und einem SFTP-Server her:

  1. Konfigurieren Sie auf dem SFTP-Server eine Verbindung für die Veröffentlichung der Daten vom Panel Server.

  2. Klicken Sie unter Einstellungen > Netzwerkkommunikation > Proxy auf HTTP Proxy oder HTTPS Proxy und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

  3. Wählen Sie auf der Webseite Einstellungen > Datenveröffentlichung die Veröffentlichungsmethode wie folgt aus:

    • Für Panel Server Entry und Universal wählen Sie SFTP aus.

    • Für Panel Server Advanced wählen Sie SFTP & Email für Alarme aus.

    Standardmäßig werden SFTP-Datenveröffentlichungen (CSV- oder JSON-Dateiformat) am oberen Rand der hierarchischen Dateistruktur des SFTP-Servers gespeichert. Wenn Sie den Dateipfad für die Datenspeicherung anpassen, müssen Sie sicherstellen, dass der Pfad auf dem SFTP-Server erstellt und validiert ist. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres SFTP-Servers.

  4. Um eine Verbindung zum SFTP-Server herzustellen, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort oder den Benutzernamen und den SSH-Schlüssel im PEM-Format (Privacy Enhanced Mail) im Bereich Verbindungsinformationen ein. Speichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie auf das Symbol unten rechts im Bildschirm klicken und Speichern auswählen.

  5. Klicken Sie auf Test Verbindung. Die Liste der vom Panel Server unterstützten SSH-Schlüsselaustauschvorgänge und -Chiffren ist in Anhang E verfügbar.

    Bei Verwendung der SSH-Schlüsselauthentifizierung muss der Schlüssel im PEM-Format angegeben werden (Standardeinstellung bei Verwendung von OpenSSH bis Version 7.8).

    HINWEIS: Wenn der Panel Server zum ersten Mal eine Verbindung zu diesem SFTP-Server herstellt, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, die Authentizität des SFTP-Servers zu bestätigen.
  6. Sobald der Test durchgeführt wurde, werden auf der Webseite des Panel Server Informationen angezeigt:

    • Im Erfolgsfall wurde eine Datei erfolgreich in den SFTP-Server hochgeladen.

    • Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, überprüfen Sie die Parameter des SFTP-Servers, die Anmeldedaten des Benutzers und die Schreibzugriffsrechte auf dem SFTP-Server.

  7. Zum Veröffentlichen von Daten legen Sie die Einstellungen zur Veröffentlichung fest und klicken Sie auf Start.

    Ergebnis: Die erfassten Daten der Geräte, die sich auf die ausgewählte Erfassungsdauer beziehen, werden im CSV-Dateiformat oder JSON-Format per SFTP veröffentlicht.

  8. Wenn Sie den SFTP-Server aktualisieren, ändert sich der Fingerabdruck des SFTP-Servers. Klicken Sie in diesem Fall auf Test Verbindung, um die Verbindung zum SFTP-Server wiederherzustellen.

Trennen der Verbindung zu den Veröffentlichungsdiensten

Um die Verbindung des Panel Server zum SFTP-Server zu trennen, klicken Sie auf Anhalten.

Wenn Sie die Verbindung zum Dienst trennen, können Sie eine Verbindung zu einem anderen Veröffentlichungsdienst herstellen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.