DOCA0172DE-16

Erste Schritte mit den Webseiten des EcoStruxure Panel Server

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Panel Server-Gerät über die Webseiten einzurichten:

  1. Stellen Sie eine Verbindung zum Panel Server her. Siehe Erste Verbindung mit den Panel Server-Webseiten.

  2. Stellen Sie Datum und Uhrzeit für den Panel Server unter Einstellungen > Allgemein ein. Siehe Datum und Uhrzeit.

  3. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen.

  4. Führen Sie Folgendes aus: Hinzufügen von Modbus-Geräte und/oder Erkennen von Wireless-Geräten.

  5. Konfigurieren Sie die verbundenen Geräte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?