DOCA0172DE-16

„Startseite“ (Advanced-Modell)

Einführung

Über das Menü „Startseite“ des Panel Server Advanced können Sie eine analytische Ansicht des Energieverbrauchs anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Startseite“.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist mit dem Panel Server Advanced verfügbar.

Einstellen der Parameter

Das Menü „Startseite“ ist auf den Webseiten des EcoStruxure Panel Server unter Startseite verfügbar.

Einstellungen „Verbrauch

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben.

Parameter Beschreibung

Medium

Dient der Auswahl des Typs des Verbrauchsguts (Elektrische Energie (Standardeinstellung), Gas, Heizöl, Luft, Dampf, Wasser).

Zeitraum

Ermöglicht die Auswahl der Dauer des Zeitraums (Ein Tag, Eine Woche, 4 Wochen, Benutzerdefiniert).

Von

Ermöglicht die Auswahl des Startdatums für jeden Zeitraum:

  1. Wählen Sie das Startdatum für den aktuellen Zeitraum (Periode 1) aus.

  2. Wählen Sie das Startdatum für den vorherigen Zeitraum (Periode 2) aus.

HINWEIS: Das Standardstartdatum für vordefinierte Zeiträume ist vom ausgewählten Zeitraum abhängig:
  • Ein Tag: Periode 1: D-1, Periode 2: D-2

  • Eine Woche: Periode 1: D-7, Periode 2: D-14

  • 4 Wochen: Periode 1: D-4 Wochen, Periode 2: D-8 Wochen

Für den Zeitraum Benutzerdefiniert wird das Enddatum des zweiten Zeitraums automatisch festgelegt, um sicherzustellen, dass die beiden Zeiträume dieselbe Länge haben.

HINWEIS: Der Standardzeitraum ist ein Tag, und das Startdatum ist gestern (D-1).

Bis

Dient der Auswahl des Enddatums des Zeitraums.

Anzeige „Nach Nutzung

Ein Kreisdiagramm zeigt die Verteilung der fünf wichtigsten Verbraucher über den ersten Zeitraum von Geräten, für die eine Nutzung definiert wurde. In der Mitte des Kreisdiagramms werden folgende Informationen angezeigt:

  • Gesamtverbrauch in Periode 1.

  • Ein Prozentsatz, der die Gesamtänderung von Periode 2 im Vergleich zu Periode 1 angibt.

  • Ein Pfeilsymbol, das auf den Trend verweist. Wenn keine Änderung erfolgt, wird kein Symbol angezeigt.

Eine Tabelle rechts neben dem Kreisdiagramm zeigt Folgendes:

  • Die Verbraucher nach Farbe.

  • Der Prozentsatz des Gesamtverbrauchs, den jeder Verbraucher darstellt.

  • Der Verbrauch für jeden Verbraucher.

  • Angabe des Anstiegs oder Abfalls im zweiten Zeitraum im Vergleich zum ersten Zeitraum in Prozent.

  • Ein Pfeilsymbol, das anzeigt, ob der Trend der Änderung einer Zunahme oder Abnahme entspricht. Wenn keine Änderung erfolgt, wird kein Symbol angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?