DOCA0172DE-16

Diagnose

Einführung

Diagnosedaten stellen statistische Daten zum Panel Server und den verbundenen Geräten bereit. Die Ereignisse werden nach Anwendungstyp erfasst: Cloud-Verbindung, serielles Modbus-Netzwerk und Wireless-Netzwerk.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Diagnose wird auf den Webseiten des Panel Server festgelegt:

Diagnose des EcoStruxure Panel Server

@M-OP: For FW2.1, consider reviewing HMI terminology to avoid sensitive terms (e.g. ‘failed connection counter’ could be replaced with ‘unsuccessful connection counter’
Parameter Beschreibung
Ethernet-Informationen

Geschalteter Ethernet-Informationsport

  • ETH1-Verbindungsstatus

  • ETH1 Duplex - Informationen zur Übertragungsgeschwindigkeit

  • ETH1 Duplex - Informationen zur Übertragung

  • ETH2 - Verbindungsstatus

  • ETH2 Duplex - Informationen zur Übertragungsgeschwindigkeit

  • ETH2 Duplex - Informationen zur Übertragung

  • Empfangene Frames

  • Gesendete Frames

  • Empfangene Fehler

  • Gesendete Fehler

  • Gesendete Kollisionen

Zählerinformationen für seriellen Modbus-Client

Zeigt die Diagnosezähler für das Modbus SL-Protokoll an:

  • Empfangene Nachrichten

  • Gesendete Nachrichten

  • Nachrichten-Timeout

  • Protokollfehler

  • Empfangene Ausnahmen

  • Fehler bei der zyklischen Redundanzprüfung (CRC)

Über die Schaltfläche Zähler zurücksetzen können Sie die Zähler auf Null zurücksetzen.

Modbus-TCP/IP-Server-Verbindungsinformationen

Zeigt Verbindungsinformationen für das Modbus TCP/IP-Protokoll an:

  • Anzahl aktiver Verbindungen

  • Maximal zulässige Anzahl Verbindungen

  • Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen

  • Zähler für fehlgeschlagene Verbindungen

Über die Schaltfläche Zähler zurücksetzen können Sie den Zähler auf Null zurücksetzen.

Modbus TCP/IP Server Zählerinformation

Zeigt die Nachrichtenzähler für das Modbus TCP/IP-Protokoll an:

  • Empfangene Nachrichten

  • Gesendete Nachrichten

  • Protokollfehler

Über die Schaltfläche Zähler zurücksetzen können Sie die Zähler auf Null zurücksetzen.

Drahtlose Identifikation (802.15.4)*

Zeigt die Identifikation des IEEE 802.15.4-Wireless-Netzwerks an:

  • RF-ID

  • PAN-Kennung (Personal Area Network)

  • Erweiterte PAN-Kennung

  • Netzwerkadresse

Wireless-Netzwerkstatus (802.15.4)*

Zeigt den Status des IEEE 802.15.4-Wireless-Netzwerks an.

  • Netzwerkstatus

Diagnose von Modbus-Geräten

Parameter Beschreibung
Modbus Information

Zeigt Identifikations- und Diagnosezähler für Modbus-Geräte an:

  • Historische Daten der Serverkennung (1-254)*

  • Empfangene Nachrichten

  • Gesendete Nachrichten

  • Zähler für Protokollfehler

  • Zähler für Nachrichten-Timeouts

  • Zähler für empfangene Ausnahmen

  • Zähler für Verbindungs-Timeouts

  • Details der empfangenen Ausnahmen

Über die Schaltfläche Gerätezähler zurücksetzen können Sie die Gerätezähler auf Null zurücksetzen.

Die Tabelle der Kanäle enthält Informationen über die Geräte am Eingang 1 und Eingang 2, falls zutreffend.

Diagnose von Wireless-Geräten

Parameter Beschreibung
Modbus-Identifikation*

Zeigt die Modbus-Identifikation an:

  • Virtuelle Serverkennung (1–254)

Anzeige des Wireless-Netzwerks*

Weitere Informationen finden Sie in Anhang C.

Zeigt Verbindungsinformationen für die Wireless-Geräte an:

  • Signalqualitätspegel

    • Schwach

    • Ausreichend

    • Gut

    • Hervorragend

    Informationen zur Berechnung der Signalqualität finden Sie in Anhang C.

  • Geräteanzeige

    • Anzeige der Stärke des vom Gerät empfangenen Signals (RSSI: Received Signal Strength Indicator)*

    • Anzeige der Verbindungsqualität des Geräts (LQI: Link Quality Indicator)*

    • Paketfehlerrate des Geräts (PER)*

  • Panel-Server-Anzeige

    • Anzeige der Stärke des vom Gerät empfangenen Signals (RSSI)

    • Anzeige der Verbindungsqualität des Geräts (LQI)

    • Paketfehlerrate des Geräts (PER)*

  • Verbindungsanzeige

    • Anzeige der Stärke des vom Gerät empfangenen Signals (RSSI)

    • Anzeige der Verbindungsqualität des Geräts (LQI)

    • Paketfehlerrate des Geräts (PER)*

Status Stromquelle

Zeigt die Stromquelle der Wireless-Geräte an.

Notstromversorgung*

Zeigt die Notstromversorgung der Wireless-Geräte an, falls zutreffend.

Eingänge/Ausgänge*

Zeigt die folgenden Informationen an:

  • Name

  • Bezeichnung

  • Statuseingang

Diagnose der integrierten Eingangsgeräte (Modelle PAS600L, PAS600LWD und PAS800)

Parameter Beschreibung

Integrierter Digitaleingang

Für Digitaleingang, der als Impulszähler konfiguriert ist, zeigt den Rohwert des Zählers an

Für Digitaleingang, der als Standardeingang konfiguriert ist, zeigt den Status an

Diagnose der Systemüberwachung

Parameter Beschreibung
Gesundheitszustand

Die Betriebszeit gibt an, für wie lange der Panel Server ausgeführt wurde.

Der Gesundheitszustand gibt den Funktionsfähigkeitsstatus des Panel Server an:

  • Nominal

  • Degradiert

Globale Performance

Zeigt Leistungsdaten des Panel Server an:

  • CPU Auslastung (in %)

  • Speichernutzung (in %)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?