DOCA0102ZH-12

Bluetooth 低能耗通讯

说明

A Bluetooth LED

B Bluetooth 激活按钮

C 序列号 MicroLogic X 控制单元

使用 Bluetooth 低能量通讯,您可以访问 MicroLogic X 运行的智能手机上的控制单元 EcoStruxure Power Device 应用. 此应用程序可提供控制单元任务导向界面。

您可以建立 Bluetooth 低能量连接(仅有一个) MicroLogic X 控制单元。一次只能使用一部智能手机连接控制单元。

连接期间,可通过控制单元序列号的最后几位识别该控制单元。标识符的格式为 MTZ <ProtectionType> <EndOfSerialNumber>,例如, MTZ 5 012345,其中 5 指示 MicroLogic 5.0 X 控制单元和 012345 是序列号的后6位。

Bluetooth 低能耗通讯采用高级加密标准 (AES) 128 位加密技术进行加密。

使用 Bluetooth 低能耗连接的前提条件

建立 Bluetooth 低能耗连接的前提条件是:

  • MicroLogic X 控制单元必须通电

  • 在控制单元上必须启用了 Bluetooth 低能耗通讯。

  • 您必须有一部运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机。

  • 智能手机必须支持 Android 4.4iOS 9 或更高版本,并与 Bluetooth 低能耗无线技术。

  • 您必须有权访问 MicroLogic X 控制单元,并且在连接期间实际位于 20 至 30 米(22 至 32 码)开阔范围之内(10 米(11 码)为最佳连接距离)。

启用和禁用 Bluetooth 低能耗通讯

缺省已禁用 Bluetooth 低能耗通讯

可以按照以下方式启用或禁用 Bluetooth 低能耗通讯:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 配置 > 通讯 > 蓝牙中,将 蓝牙 设置为 ONOFF

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件,在 主页 > 配置 > 通讯 > 蓝牙中,将 蓝牙激活设置为 ONOFF

Bluetooth 低能耗通讯状态(启用或禁用)显示如下:

  • MicroLogic X 显示屏,位于 主页 > 通讯 > Bluetooth

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

预定义事件

启用 Bluetooth 通讯生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1429 (5161)

蓝牙通讯已启用

通讯

0x1427 (5159)

通过蓝牙端口连接

通讯

设置 Bluetooth 断开定时器

时间 Bluetooth 使用上的激活按钮激活通讯 MicroLogic X 控制单元,在智能手机连接上有一个计时器,在一段空闲时间之后结束通讯。默认情况下,此自动断开定时器设定为 15 分钟。

Bluetooth 断开定时器的设置修改方法如下:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 配置 > 通讯 > 蓝牙中,将 蓝牙设置为 On,然后设置,然后设置 BLE 定时器(分钟)的值。

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件,在主页 > 配置 > 通讯 > 蓝牙中,将 蓝牙超时延迟(分钟)设置为适当的值。

您可将该值设定为 5 至 60 分钟(默认值 = 15 分钟),增量为 1。

建立 Bluetooth(低能耗)连接

按照以下步骤建立 Bluetooth 智能手机到之间的低能耗连接 MicroLogic X 控制单元。

步骤

操作

1

在您的智能手机上启动 EcoStruxure Power Device 应用

2

选择以通过蓝牙连接到设备。

3

MicroLogic X 控制单元,按 Bluetooth 激活按钮。

Bluetooth LED 灯亮起。如果未亮起,则必须首先启用 Bluetooth 通讯功能。

在您的智能手机上, EcoStruxure Power Device 应用 开始扫描并显示 Bluetooth 设备。 MicroLogic X 控制单元通过其ID号标识。

4

选择您要连接的 MicroLogic X 控制单元。

MicroLogic X 显示屏上将显示 6 位配对代码。

5

30 秒之内,在 EcoStruxure Power Device 应用 中输入配对代码。

  • 如果配对代码不正确,或者如果超过了 30 秒,Bluetooth 通讯将停用(LED 熄灭),您必须重新开始步骤 3 的连接程序。

  • 如果连接已建立,Bluetooth LED 开始闪烁。

6

如需终止连接,您可以通过下面的一种方法断开:

  • Bluetooth 按钮 MicroLogic X 控制单元。

  • EcoStruxure Power Device 应用 断开。

虽然您的智能手机仍然处于与的通讯范围之内(打开范围是20至30米(22至32码) MicroLogic X 控制单元), Bluetooth 低能量连接仍处于活动状态,显示的信息已刷新。

注: 每个连接都是唯一的,您不能保存连接参数以供下一次 Bluetooth 低能耗连接之用。

Bluetooth LED

Bluetooth 正面的LED MicroLogic X 控制单元可以是:

  • 亮起:正在执行 Bluetooth 连接程序。

  • OFF: Bluetooth 未激活或禁用。

  • 闪烁Bluetooth 连接已建立且处于活动状态。

注: Bluetooth LED不指示 Bluetooth 在中启用或禁用低能量通讯功能 MicroLogic X 控制单元。禁用此功能时,LED 在按下 Bluetooth 激活按钮时不会亮起。

诊断和排除 Bluetooth(低能耗)通讯问题

下表列出了建立 Bluetooth 连接到 MicroLogic X 控制单元。

问题描述

可能原因

解决方案

按下 MicroLogic X 控制单元上的 Bluetooth 激活按钮时 Bluetooth LED 不亮。

Bluetooth 功能在 MicroLogic X 控制单元上未启用。

启用 MicroLogic X 控制单元上的 Bluetooth 通讯。

MicroLogic X 控制单元未通电。

检查 MicroLogic X 控制单元的供电。

Bluetooth 连接已建立,但信号丢失。

智能手机已移动到范围之外。

将智能手机置于 Bluetooth 范围之内,然后建立新连接。

控制单元上的 Bluetooth LED 闪烁,但在可用设备列表中看不到其 ID 号。

智能手机已连接到 MicroLogic X 控制单元。

检查是否在范围之内有其他智能手机也连接到该控制单元。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.