DOCA0102ES-12

Comunicación Bluetooth de bajo consumo

Descripción

A Indicador LED Bluetooth

B Botón de activación de Bluetooth

C Número de serie de la unidad de control MicroLogic X

Si utiliza comunicaciones Bluetooth de bajo consumo, puede acceder a la unidad de control MicroLogic X desde un smartphone que tenga instalada la EcoStruxure Power Device. Esta aplicación ofrece una interfaz orientada a tareas con la unidad de control.

Solo puede establecer una conexión Bluetooth de bajo consumo con una unidad de control MicroLogic X a la vez. Solo se puede conectar un smartphone a una unidad de control a la vez.

Durante la conexión, la unidad de control se identifica con los últimos dígitos de su número de serie. El formato del identificador es MTZ <Tipo de protección> <Final del número de serie>, por ejemplo, MTZ 5 012345, donde 5 indica la unidad de control MicroLogic 5.0 X y 012345 son los 6 últimos dígitos del número de serie.

Las comunicaciones Bluetooth con bajo nivel de energía están cifradas mediante un estándar de cifrado avanzado (del inglés AES, Advanced Encryption Standard) de 128 bits.

Requisitos previos para utilizar la conexión Bluetooth con bajo nivel de energía

Los requisitos previos para establecer una conexión Bluetooth con bajo nivel de energía son los siguientes:

  • La unidad de control MicroLogic X debe recibir alimentación.

  • La comunicación Bluetooth con bajo nivel de energía debe estar activada en la unidad de control.

  • Debe tener un smartphone que tenga la EcoStruxure Power Device instalada.

  • El smartphone debe admitir Android 4.4 o iOS 9 o superior y ser compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth de bajo consumo.

  • Debe tener acceso a la unidad de control MicroLogic X y encontrarse físicamente dentro de un alcance de 20 a 30 metros durante el transcurso de la conexión (a menos de 10 metros para obtener una conexión óptima).

Activación y desactivación de la comunicación Bluetooth con bajo nivel de energía

De manera predeterminada, la comunicación Bluetooth con bajo nivel de energía se encuentra desactivada.

Es posible activar o desactivar la comunicación Bluetooth con bajo nivel de energía de la siguiente manera:

  • En la pantalla MicroLogic X, en Inicio > Configuración > Comunicación > Bluetooth, ajuste Bluetooth en ON u OFF.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission, en Inicio > Configuración > Comunicación > Bluetooth, ajuste Activación de Bluetooth en ON u OFF.

El estado de la comunicación con bajo nivel de energía Bluetooth (activado o desactivado) se puede mostrar de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Comunicación > Bluetooth.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En un controlador remoto a través de la red de comunicación

Eventos predefinidos

Al activar la comunicación Bluetooth se genera el siguiente evento:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1429 (5161)

Comunicación Bluetooth activada

Comunicación

Baja

0x1427 (5159)

Conexión en puerto Bluetooth

Comunicación

Bajo

Configuración del temporizador de desconexión Bluetooth

Cuando se activa la comunicación Bluetooth con el botón pulsador de activación en la unidad de control MicroLogic X, existe un temporizador de la conexión mediante smartphone que finaliza la comunicación mediante un periodo de inactividad. De forma predeterminada, este temporizador de desconexión automática está configurado en 15 minutos.

La configuración del temporizador de desconexión Bluetooth se puede cambiar tal como se muestra a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic X en Inicio > Configuración > Comunicación > Bluetooth, ajuste Bluetooth en ON y, a continuación, ajuste el valor de Temp. (min).

  • En el software EcoStruxure Power Commission, en Inicio > Configuración > Comunicación > Bluetooth, ajuste Retardo de timeout de Bluetooth (min) en el valor correspondiente.

Puede ajustar un valor de entre 5 y 60 minutos (predeterminado = 15 minutos) en incrementos de 1.

Establecimiento de una conexión Bluetooth con bajo nivel de energía

Siga los pasos que aparecen a continuación para establecer una conexión Bluetooth de bajo consumo a la unidad de control MicroLogic X desde su smartphone.

Paso

Acción

1

Inicie la EcoStruxure Power Device en el smartphone.

2

Seleccione la opción para conectar al dispositivo por Bluetooth.

3

En la unidad de control MicroLogic X, pulse el botón pulsador de activación Bluetooth.

En indicador LED Bluetooth se enciende. Si no se enciende, debe activar primero la función de comunicación Bluetooth.

En el smartphone, el EcoStruxure Power Device inicia el análisis y muestra una lista de dispositivos Bluetooth en las proximidades. Las unidades de control MicroLogic X se identifican por su número de identificación.

4

Seleccione la unidad de control MicroLogic X a la que desea conectarse.

Aparece un código de sincronización de 6 dígitos en la pantalla de MicroLogic X.

5

Introduzca el código de sincronización en la EcoStruxure Power Device en un tiempo máximo de 30 segundos.

  • Si el código de sincronización es incorrecto, o si han transcurrido más de 30 segundos, se desactivará la comunicación Bluetooth (el indicador LED se apaga) y deberá iniciar el procedimiento de conexión otra vez desde el paso 3.

  • Si se ha establecido la conexión, el indicador LED Bluetooth empezará a parpadear.

6

Para finalizar la conexión, puede optar por uno de estos medios:

  • Pulse el botón pulsador Bluetooth en la unidad de control MicroLogic X.

  • Desconéctese desde la EcoStruxure Power Device.

Mientras el smartphone se encuentre dentro del alcance de comunicación (un campo abierto de 20 a 30 metros desde la unidad de control MicroLogic X), la conexión Bluetooth de bajo consumo permanecerá activa y la información mostrada se actualizará.

NOTA: Cada conexión es única; no pueden guardar los parámetros de conexión para su próxima conexión Bluetooth con bajo nivel de energía.

Indicador LED Bluetooth

El LED de Bluetooth de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic X puede presentar los estados siguientes.

  • Encendido: Hay un procedimiento de conexión Bluetooth en curso.

  • Apagado: Bluetooth no está activado o desactivado.

  • Intermitente: Hay una conexión Bluetooth establecida y activa.

NOTA: el indicador LED Bluetooth no indica si la función de comunicación Bluetooth de bajo consumo está activada o desactivada en la unidad de control MicroLogic X. Si esta función está desactivada, el indicador LED no se enciende al pulsar el botón de activación Bluetooth.

Solución de problemas de comunicación Bluetooth con bajo nivel de energía

En la siguiente tabla se enumeran los problemas comunes que se encuentran al intentar establecer una conexión Bluetooth con la unidad de control MicroLogic X.

Descripción del problema

Causas posibles

Soluciones

El indicador LED Bluetooth no se enciende al pulsar el botón pulsador de activación Bluetooth en la unidad de control MicroLogic X.

La función Bluetooth no está activada en la unidad de control MicroLogic X.

Active la comunicación Bluetooth en la unidad de control MicroLogic X.

La unidad de control MicroLogic X no recibe alimentación.

Compruebe la fuente de alimentación de la unidad de control MicroLogic X.

Se ha establecido una conexión Bluetooth, pero se ha perdido la señal.

El smartphone está fuera de cobertura.

Coloque el smartphone dentro del alcance de Bluetooth y establezca una nueva conexión.

El indicador LED Bluetooth de la unidad de control parpadea, pero no puede ver el número de ID en la lista de aparatos disponibles.

Ya hay un smartphone conectado a la unidad de control MicroLogic X.

Compruebe si hay otro smartphone conectado a la unidad de control dentro del radio de cobertura.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.