DOCA0102ES-12

Cálculo de valores de demanda

Presentación

La unidad de control calcula:

  • Los valores de demanda de las corrientes de fase, neutra y media

  • Los valores de demanda de las potencias (activa, reactiva y aparente) totales

Cada valor de demanda máxima (pico) se almacena en la memoria.

Definición

El valor de demanda es el valor medio de una cantidad durante un periodo de tiempo (intervalo) específico.

Cálculo del valor de demanda de corriente

La demanda de corriente se calcula utilizando el método térmico. La demanda de corriente térmica calcula la demanda en función de una respuesta térmica que simula los medidores de demanda térmica analógicos, tal como se muestra en la ilustración siguiente:

Los ajustes de constante de tiempo de integración (intervalo de cálculo de la demanda de corriente) son los siguientes:

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Intervalo de cálculo de la demanda de corriente

minuto

1-60

1

15

El intervalo se puede definir de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Cálculo del valor de demanda de potencia

El valor de demanda de potencia se calcula por medio de la integración aritmética de valores eficaces de potencia a lo largo de un periodo de tiempo, divididos entre la duración del periodo. El resultado es equivalente a la energía acumulada durante el periodo de tiempo dividida entre la duración del periodo. En la unidad de control MicroLogic X, la demanda de potencia se calcula de acuerdo con el método del bloque deslizante.

Los ajustes del intervalo de cálculo de demanda de potencia son los siguientes:

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Intervalo de cálculo de la demanda de potencia

minuto

1-60

1

15

Al final del intervalo de cálculo de demanda de potencia, y cada décima parte del intervalo a partir de entonces. Por ejemplo, en el caso de un intervalo de 15 minutos, cada vez que transcurran 1 minuto y 30 segundos:

  • El valor de demanda a lo largo del intervalo se calcula y se actualiza.

  • El cálculo de un nuevo valor de demanda se inicializa en un intervalo nuevo:

    • Eliminando la aportación de la primera décima parte del intervalo anterior

    • Sumando la aportación de la última décima parte

El intervalo de cálculo de la demanda de potencia se puede establecer de la manera siguiente:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Valores pico de demanda

La unidad de control MicroLogic X determina los siguientes valores pico máximos de demanda para el periodo desde el último restablecimiento hasta la hora actual:

  • Demanda de corriente pico

  • Demanda de potencia pico

Restablecimiento de valores de demanda pico

Los valores de demanda de corriente pico se restablecen con los valores de corriente mínimo y máximo.

Los valores de demanda de potencia pico se restablecen con los valores de potencia mínimo y máximo.

Los valores de demanda pico pueden restablecerse:

  • En la pantalla MicroLogic X, en:

    • Inicio > Medidas > Corriente

    • Inicio > Medidas > Alim.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

  • Escribiendo un comando de restablecimiento mediante la red de comunicación (protegido con contraseña)

Al restablecer los valores pico de demanda se generan los eventos siguientes:

Código

Mensaje de usuario

Historial

Gravedad

0x0F19 (3865)

Restablecer demanda de corriente MÍN/MÁX

Medición

Baja

0x0F1A (3866)

Restablecer demanda de potencia MÍN/MÁX

Medición

Baja

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.