DOCA0102ZH-12

计算需用值

简介

控制单元可计算:

  • 相电流、中心线电流和平均电流的需用值

  • 总有功功率、无功功率和视在功率的需用值

各最大需用值(峰值)均储存于存储器中。

定义

需用值为指定时间周期(间隔时间)内某个数量的平均值。

电流需用值计算

电流需量采用热法计算。热电流需量计算基于热响应的需量,这种热响应模仿模拟量热需量表,如下图所示:

积分时间常数(电流需量计算间隔时间)设置如下:

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

电流需量计算间隔时间

分钟

1–60

1

15

间隔时间的设置如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

功率需用值计算

功率需用值的计算方法是,对一定时间周期内的功率 RMS 值执行积分运算,然后将其除以该周期的时长。其结果相当于用该时间周期内累计的电能除以该周期的时长。在 MicroLogic X 控制单元中,功率需量根据滑块法来计算。

功率需量计算间隔时间设置如下:

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

功率需量计算间隔时间

分钟

1–60

1

15

在功率需量计算间隔时间结束时,以及在随后每隔该间隔时间的十分之一时长(比如,每隔 15 分钟、每隔 1 分 30 秒)时:

  • 计算和更新该间隔时间内的需用值。

  • 以新的间隔时间初始化新需用值的计算。

    • 排除上一个间隔时间的第一个十分之一时长内的那部分

    • 加上最后一个十分之一时长内的那部分

功率需量计算间隔时间设置如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

峰值需用值

MicroLogic X 控制单元测定在自上次复位到现在时刻的时间周期内的以下最大峰值需用值:

  • 峰值电流需量

  • 峰值功率需量

复位峰值需用值

峰值电流需用值通过最大和最小电流值来复位。

峰值功率需用值通过最大和最小功率值来复位。

峰值需用值可通过下列方法复位:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上:

    • 主页 > 测量值 > 电流

    • 主页 > 测量值 > 功率

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过写入复位命令(受密码保护)

复位峰值需用值可生成下列事件:

代码

用户消息

历史记录

严重性

0x0F19 (3865)

复位最小/最大电流需量

测量

0x0F1A (3866)

复位最小/最大功率需量

测量

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.