DOCA0102ES-12

Menú Configuración

Descripción

En el menú Configuración se incluyen los siguientes submenús:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Descripción de la función

Inicio

Configuración

General

Configuración de la visualización de la HMI y control de acceso a la configuración de protección.

Red

Configuración de tensión y frecuencia nominales, señal de potencia y relación VT.

Medidas

Configuración de cálculo de medidas.

Comunicación

Configuración que habilita el acceso inalámbrico y el modo de control.

General

En el menú General se muestran los datos siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

General

Idioma Idioma de pantalla

Lista de idiomas de pantalla.

Fecha y hora Unidad de control MicroLogic X: Fecha y hora

dd/mm/aaaa

Establece la fecha.

hh:mm:ss

Establece la hora.

Vista rápida Configuración del modo de Vista rápida

Desplazamiento

Habilita/deshabilita el desplazamiento de Vista rápida.

Inicio autom. (mín)

La temporización antes de que se reanude el desplazamiento de Vista rápida tras una interrupción si no se pulsa ningún botón.

NOTA: Sólo disponible cuando se ha habilitado el desplazamiento de Vista rápida.

Flujo páginas (s)

Cuánto tiempo (en segundos) se visualiza cada pantalla de Vista rápida.

NOTA: Sólo disponible cuando se ha habilitado el desplazamiento de Vista rápida.

T. espera (mín)

La temporización antes de que se muestre la pantalla de Vista rápida actual si no se pulsa ningún botón.

NOTA: Sólo disponible cuando no se ha habilitado el desplazamiento de Vista rápida.

Protecc. bloqueo Habilitación y deshabilitación del acceso a los ajustes de protección

Teclado

Habilita el bloqueo de acceso local al menú Protección mediante el teclado de MicroLogic X. Esto ayuda a impedir que los usuarios no autorizados editen la configuración de protección.

  • Cambio protección > Permitido significa que se puede acceder al menú Protección desde el teclado de MicroLogic X.

  • Cambio protección > No permitido significa que no se puede acceder al menú Protección desde el teclado de MicroLogic X.

Acceso externo

Habilita el bloqueo de acceso externo al menú Protección. Esto ayuda a impedir que los usuarios no autorizados editen la configuración de protección.

  • Cambio protección > Permitido significa que se puede acceder al menú Protección de forma externa.

  • Cambio protección > No permitido significa que no se puede acceder al menú Protección de forma externa.

Mensajes emergentes Confirmación automática de mensajes emergentes Confirmar automáticamente

Modo de confirmación automática para eventos predefinidos de gravedad media que se muestran en una pantalla emergente de color naranja:

  • ON

  • OFF (ajuste de fábrica)

Retardo de elemento emergente (s)

Retardo antes de confirmar automáticamente un elemento emergente cuando el modo de confirmación automática está ON (activado).

  • Rango de ajuste: de 1 a 250 s

  • Ajuste de fábrica = 15 s

Red

En el menú Red se muestran los datos siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Red

Tensión nominal

Vn (V)

Tensión nominal.

Los valores de configuración incluyen: 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 / 480 / 500 / 525 / 550 / 575 / 600 / 660 / 690 / 1000 V.

Ajuste de fábrica = 400.

Frecuencia nominal

Hz

Frecuencia nominal

  • 50 Hz (ajuste de fábrica)

  • 60 Hz

Señal poten.Convención de señal de potencia

Ajuste de señal de flujo de potencia:

  • P+ = la potencia activa fluye de aguas arriba (superior) a aguas abajo (inferior) (ajuste de fábrica).

  • P– = la potencia activa fluye de aguas abajo (inferior) a aguas arriba (superior).

Relación VT

VT ent.

Tensión primaria de VT.

Valores de 100 a 1.250, en incrementos de 1.

VT sal.

Tensión secundaria de VT.

Valores de 100 a 690, en incrementos de 1.

Medidas

En el menú Medidas se muestran los datos siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Medidas

PF/Var Elección de la convención de signo del cos φ y del factor de potencia PF

Convención de signo para cos φ, factor de potencia de PF y potencia reactiva:

  • IEC

  • IEEE (ajuste de fábrica)

Tipo de sistema Ajuste de tipo de sistema

N.º polos

3P o 4P, solo para visualización.

ENVT

Toma externa de tensión de neutro. Los valores de configuración incluyen:

  • Si 4P: NO (sólo para visualización)

  • Si 3P: NO o (ajuste de fábrica)

ENCT

Transformador externo de corriente de neutro. Los valores de configuración incluyen:

  • Si 4P: NO (sólo para visualización)

  • Si 3P: NO (ajuste de fábrica) o

Cálc. P tot. Método de cálculo de potencia total

Método de cálculo de potencia total:

  • Vector

  • Arithmetic (ajuste de fábrica)

Cálc. E Selección del cálculo de energía

Modo de acumulación de energía. Valores de energía que se usarán en los cálculos de energía:

  • Absoluto (ajuste de fábrica)

  • Con signo

Comunicación

En el menú Comunicación se muestran los datos siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Comunicación

Bluetooth(1)

ON

Habilita el control de Bluetooth.

OFF (ajuste de fábrica)

Deshabilita el control de Bluetooth.

Temporiz. (mín)

La temporización antes de que Bluetooth se desactive automáticamente:

  • Si no hay ninguna conexión establecida.

  • Si no se detecta actividad.

De 5 a 60 minutos.

Ajuste de fábrica = 15 minutos

Modo control

Modo

Define el medio para controlar las funciones de apertura y cierre:

  • Manual: (Sólo comando BP), solo se aceptan comandos de pulsador

  • Automático:

    • (Control local)

    • (Control remoto) (ajuste de fábrica)

(1) El menú Bluetooth no se puede seleccionar en las unidades de control MicroLogic Xi.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.