DOCA0102ZH-12

配置菜单

说明

配置菜单包含以下子菜单:

1 级

2 级

3 级

功能说明

主页

配置

常规

设置 HMI 显示并控制保护设置的权限。

网络

设置标称电压和频率、功率符号以及 VT 比率

测量值

设置测量值计算

通讯

设置启用无线访问和控制模式

常规

常规菜单显示下列数据:

3 级

4 级

5 级

参数名称

常规

语言 显示屏幕语言

显示屏语言列表。

日期 & 时间MicroLogic X 控制单元:日期和时间

dd/mm/yyyy

设置日期。

hh:mm:ss

设置时间。

快速查看配置快速查看模式

滚动型

启用/禁用快速查看滚动。

自动启动(分钟)

没有按下任何按钮时中断之后快速查看滚动恢复之前的时间延迟。

注: 仅在快速查看滚动启用时可用。

页面流动(秒)

显示每个快速查看屏幕的时间长度(单位为秒)。

注: 仅在快速查看滚动启用时可用。

超时(分钟)

未按下任何按钮时显示快速查看电流屏幕之前的时间延迟。

注: 仅在快速查看滚动未启用时可用。

锁止保护启用和禁用保护设置访问权限

键盘

启用对通过 MicroLogic X 键盘本地访问保护菜单的锁定。此操作有助于防止非法用户编辑保护设置。

  • 修改保护 > 允许表示保护菜单可以通过 MicroLogic X 键盘访问。

  • 修改保护 > 不允许表示保护菜单不能通过 MicroLogic X 键盘访问。

外部访问

启用对外部访问保护菜单的锁定。此操作有助于防止非法用户编辑保护设置。

  • 修改保护 > 允许表示保护菜单可以通过外部进行访问。

  • 修改保护 > 不允许表示保护菜单不能通过外部进行访问。

弹出消息 自动确认弹出消息 自动确认

橙色弹出屏幕中显示的预定义中等严重性事件的自动确认模式:

  • (出厂设置)

弹出延迟(秒)

开启了自动确认模式后,会自动确认弹出前的时间延迟。

  • 设置范围:1-250 秒

  • 出厂设置 = 15 秒

网络

网络菜单显示下列数据:

3 级

4 级

5 级

参数名称

网络

标称电压

Vn (V)

额定电压。

设置值包括:208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 / 480 / 500 / 525 / 550 / 575 / 600 / 660 / 690 / 1000 V。

出厂设置 = 400。

标称频率

Hz

额定频率

  • 50 Hz(出厂设置)

  • 60 Hz

功率符号 功率符号惯例

功率流符号设置:

  • P+ = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置)。

  • P– = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流。

VT 比率

VT 输入

VT 一次电压.

数值为 100 至 1,250,增量为 1。

VT 输出

VT 二次电压.

数值为 100 至 690,增量为 1。

测量值

测量值菜单显示下列数据:

3 级

4 级

5 级

参数名称

测量值

PF/Var选择 cos φ 和功率因数 PF 的符号惯例

cos φ、PF 功率因数和有功功率的符号惯例:

  • IEC

  • IEEE(出厂设置)

系统类型 系统类型设置

极数

3P4P,仅用于显示。

ENVT

外部中心线电压抽头。设置值包括:

  • 如果是 4P:NO(仅用于显示)

  • 如果是 3P:NOYES(出厂设置)

ENCT

外部中性线电流互感器。设置值包括:

  • 如果是 4P:NO(仅用于显示)

  • 如果是 3P:NO(出厂设置)或 YES

总P 计算值 总功率的计算方法

总功率的计算方法:

  • 矢量

  • 算术(出厂设置)

E 计算值选择电能计算方法

电能累计模式。电能计算中应使用的电能值:

  • 绝对值(出厂设置)

  • 带符号

通讯

通讯菜单显示下列数据:

3 级

4 级

5 级

参数名称

通讯

蓝牙(1)

启用 Bluetooth 控制

(出厂设置)

禁用 Bluetooth 控制

计时器(分钟)

自动停用 Bluetooth 之前的时间延迟:

  • 如果未建立任何连接

  • 如果未检测到任何活动

5 至 60 分钟。

出厂设置 = 15 分钟

控制模式

模式

定义控制分闸和合闸功能的方法:

  • 手动:仅接受(仅限 BP 命令)按钮命令

  • 自动

    • (本地控制)

    • (远程控制)(出厂设置)

(1) 在 MicroLogic Xi 控制单元上无法选择蓝牙菜单。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.