DOCA0102ES-12

Visualización de eventos

Introducción

La tabla de estado de los eventos muestra el estado de todos los eventos en el momento de la consulta. El estado puede ser inactivo, activo o mantenido.

Los eventos que están en estado activo y mantenido se muestran en las interfaces siguientes:

  • Pantalla de MicroLogic X

  • Software EcoStruxure Power Commission.

  • EcoStruxure Power Device

El estado de un evento se puede comprobar utilizando la red de comunicación.

Visualización de eventos en la pantalla de MicroLogic X

Para visualizar los eventos activos y mantenidos en la pantalla de MicroLogic X, acceda a Inicio > Alarmas & historial > Alarmas.

Se muestran los eventos activos de gravedad alta y media y los eventos mantenidos.

Los eventos se muestran con la descripción del evento y la hora en que se produjeron, pero no en un orden específico.

Si el evento finaliza mientras la pantalla está abierta, aparece el mensaje Finalización en la pantalla.

Visualización de eventos en el software EcoStruxure Power Commission

Se muestran los eventos de gravedad alta y media, los eventos activos y los eventos mantenidos.

Los eventos se pueden ordenar por:

  • Fecha

  • Gravedad:

    • Eventos de gravedad alta

    • Eventos de gravedad media

  • Historial

  • Tipo

Visualización de eventos en EcoStruxure Power Device

De forma predeterminada, los eventos se ordenan cronológicamente. Pueden ordenarse por otros parámetros, como fecha, gravedad, tipo o historial.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.