DOCA0102ZH-12

事件显示

简介

事件状态表包含查阅时所有事件的状态。状态可以是不活动、活动或保持。

处于活动和保持状态的事件通过以下接口显示:

  • MicroLogic X 显示屏。

  • EcoStruxure Power Commission 软件。

  • EcoStruxure Power Device 应用

事件的状态可使用通讯网络进行查看。

MicroLogic X 显示屏上显示事件

MicroLogic X 显示屏的主页 > 报警和历史记录 > 报警上显示活动和保持状态的事件。

将显示高严重性和中等严重性活动事件与保持事件。

事件在显示时无特别顺序,同时还显示事件的说明以及发生时间。

如果事件在屏幕打开期间完成,则屏幕上将显示已完成消息。

EcoStruxure Power Commission 软件上显示事件

将显示高严重性和中等严重性活动事件与保持事件。

可以按照下列条件对事件排序

  • 日期

  • 严重性:

    • 高严重性事件

    • 中等严重性事件

  • 历史记录

  • 类型

EcoStruxure Power Device 应用 上显示事件

默认情况下,事件按照时间顺序排序。可按照其他参数(比如日期、严重性、类型或历史记录)对事件排序。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.