DOCA0102ZH-12

瞬时过流保护(I 或 ANSI 50

简介

瞬时过流保护有助于防止设备出现相线至相线、相线至中性线以及相线至接地短路。该保护以定时特性运行。它在超过设定电流时立即脱扣,无其他时间延迟。

保护通常提供两种脱扣模式,而且分断时间不同:

  • 标准:分断时间 50 ms,用于需要选择性的应用。在 MasterPacT MTZ 断路器下游安装的任何 ComPacT NSXPowerPacT H-, J-, L-frame 断路器均可提供全面选择性(有关 Ue ≤ 440 Vac 的详细信息,请参阅选择性表)。

  • 快速:分断时间 30 ms,通常用于必须限制设备的热约束以及不需要选择性的应用。有关更多信息,请参阅 LVPED318033EN Complementary Technical Information

注: 对于 MicroLogic 2.0 X,瞬时保护基于未设置标准分断时间 80 ms 的短延时保护。

可用性

下列设备提供瞬时过流保护:

  • IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X7.0 X 控制单元

  • UL 标准的 MicroLogic 3.0 X5.0 X6.0 X 控制单元

  • 3 极断路器和 4 极断路器

它通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。

工作原理

瞬时过流保护阈值设定短路电流的水平,在此短路电流水平下,断路器脱扣,无故意时间延迟。

对于 IEC 和 UL 标准的 MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X 控制单元,可以禁用瞬时过流保护。

对于 IEC 标准的 MicroLogic 2.0 X 控制单元以及 UL 标准的 MicroLogic 3.0 X 控制单元,无法禁用瞬时过流保护。

瞬时过流保护在短延时过流阈值调整至与短延时过流阈值设置相同或更低时将超越短延时过流保护。

设置 MicroLogic 2.0 X 保护

MicroLogic 2.0 X 瞬时过流保护设置为:

  • Isd:瞬时过流保护阈值(相当于无时间设置的短延时过流保护阈值)

设置方法如下:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 保护 > I 瞬时

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

激活双重设置时,瞬时过流保护可以复制。

MicroLogic 2.0 X 的保护设置

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

Isd

A

1.5-10 x Ir

0.5 x Ir(1)

1.5 x Ir

(1) 使用 EcoStruxure Power Commission 软件和 EcoStruxure Power Device 应用 可进行更精细的分辨率设置。

有关详细信息,请参阅设置指南

MicroLogic 2.0 X 保护特性

特性

单位

数值

2 x Isd 阈值分断时间

ms

≤ 80

不脱扣时间

ms

> 20

阈值精度

%

+/- 10

设置 MicroLogic 3.0 X 保护

MicroLogic 3.0 X 瞬时过流保护设置为:

  • Ii:瞬时过流保护阈值

设置方法如下:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 保护 > I 瞬时

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

激活双重设置时,瞬时过流保护可以复制。

适用于 MicroLogic 3.0 X 的保护设置

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

Ii 脱扣模式

标准/快速

标准

Ii

A

1.5-12 x In

0.5 x In(1)

1.5 x In

(1) 使用 EcoStruxure Power Commission 软件和 EcoStruxure Power Device 应用 可进行更精细的分辨率设置。

有关详细信息,请参阅设置指南

MicroLogic 3.0 X 保护特性

特性

单位

Ii 脱扣模式设置为标准

Ii 脱扣模式设置为快速

2 x 阈值分断时间

ms

≤ 50

≤ 30

不脱扣时间

ms

> 20

0

阈值精度

%

+/- 10

+/- 10

设置 MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X 保护

瞬时过流保护设置为:

  • Ii 模式:启用( ON) 或禁用 (OFF) 瞬时过流保护

  • Ii 脱扣模式:将脱扣时间设置为标准或快速

  • Ii:瞬时过流保护阈值

设置方法如下:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 保护 > I 瞬时

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

激活双重设置时,瞬时过流保护可以复制。

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X 的保护设置

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

Ii 模式

ON/OFF

ON

Ii 脱扣模式

标准/快速

标准

Ii

A

2.0-15 x In

0.5 x In(1)

2.0 x In

有关详细信息,请参阅设置指南

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X 保护特性

特性

单位

Ii 脱扣模式设置为标准

Ii 脱扣模式设置为快速

2 x 阈值分断时间

ms

≤ 50

≤ 30

不脱扣时间

ms

> 20

0

阈值精度

%

+/- 10

+/- 10

MicroLogic 2.0 X 预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x6401 (25601)

Isd 脱扣

脱扣

0x6301 (25345)

Isd 运行

保护

中等

0x6201 (25089)

Isd 启动

保护

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护启动时,生成启动事件。

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6401 (25601)

Isd 脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

MicroLogic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X 预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x6402 (25602)

Ii 脱扣

脱扣

0x6302 (25346)

Ii 运行

保护

中等

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6402 (25602)

Ii 脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.