DOCA0102ES-12

Supervisión del tiempo de funcionamiento

Presentación

La unidad de control MicroLogic X mide dos tiempos de funcionamiento:

  • Tiempo de funcionamiento con carga: tiempo total desde que se activa la unidad de control con la corriente que fluye a través del interruptor automático.

  • Tiempo de funcionamiento: tiempo total con la unidad de control activada mediante uno de los métodos siguientes:

    • La corriente que fluye a través del interruptor automático

    • Una fuente de alimentación externa de 24 V CC

    • Una fuente de alimentación externa conectada a través del puerto mini-USB que se encuentra en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic X

Disponibilidad de los datos

Los datos están disponibles en un control remoto mediante la red de comunicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?