DOCA0102ZH-12

监测操作时间

简介

MicroLogic X 控制单元测量两个运行时间:

  • 带负载运行时间:控制单元通电后有电流流过断路器的总时间。

  • 运行时间:控制单元通过下列方式供电的总时间:

    • 流过断路器的电流

    • 外部 24 Vdc 电源

    • 通过 MicroLogic X 控制单元正面的 mini USB 端口连接的外部电源

数据可用性

数据可通过通讯网络在远程控制器上查看。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?