DOCA0102ES-12

Función de apertura

Presentación

Las unidades de control MicroLogic X reciben y procesan órdenes de apertura eléctrica. Al abrir, se genera un evento.

Principio de funcionamiento

Los comandos de apertura se pueden enviar de la siguiente manera:

  • Directamente mediante un botón pulsador de apertura mecánica.

  • De forma local mediante un botón pulsador de apertura externo.

  • A distancia a través de un comando remoto gestionado por la unidad de control MicroLogic X.

Las órdenes de apertura tienen prioridad sobre las de cierre. Las órdenes de cierre no se tienen en cuenta mientras haya una orden de apertura activa.

Las órdenes de apertura en bobinas MN o MX efectuadas con botón pulsador externo se pueden mantener para forzar la posición de apertura del interruptor automático y rechazar cualquier orden de cierre. Las órdenes de apertura de MicroLogic X no se mantienen.

Gestión de la función de apertura

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use el interruptor automático sin confirmar que no creará una situación de peligro.
  • No permita realizar ningún trabajo en la red eléctrica sin validar físicamente la correcta ejecución de las acciones de software locales o remotas para abrir el interruptor automático o apagar el circuito eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La unidad de control MicroLogic X gestiona los comandos de apertura emitidos mediante alguno de los siguientes medios:

La función de apertura está supervisada mediante la unidad de control MicroLogic X.

CB closed

El interruptor automático está cerrado

Auto: Local

El modo de control es Auto Local

EPD open

Comando de apertura desde la EcoStruxure Power Device con el Digital Module de asistente de funcionamiento de MasterPacT

EPC USB open

Comando de apertura desde el software EcoStruxure Power Commission conectado al puerto mini-USB en la unidad de control

IO local open

Comando de apertura local desde el módulo IO con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor (I5)

FDM121 open

Comando de apertura desde la pantalla FDM121

Auto: Remote

El modo de control es Auto Remoto

COM open

Comando de apertura desde un controlador remoto

Webpage open

Comando de apertura desde la página web de IFE/EIFE

IO remote open

Comando de apertura remoto desde el módulo IO con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor (I2)

FDM128 open

Comando de apertura desde la pantalla FDM128

EPC COM open

Comando de apertura desde el software EcoStruxure Power Commission a través de la red de comunicación

Open

Comando de apertura MicroLogic X hasta la bobina de cierre comunicante MX

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1000 (4096)

CB cambiado de posición cerrada a abierta

Funcionamiento

Baja

0x0410 (1040)

Orden de apertura enviada a bobina MX

Funcionamiento

Baja

0x111F (4383)

El control mediante entrada digital esta desactivado

Funcionamiento

Baja

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.